Os sinais Wi-Fi são facilmente interceptados, por isso é importante contar com as devidas proteções, como firewalls. O monitoramento sem fio é mais barato de configurar do que as soluções com fios em instalações existentes, já que exige pouco ou nenhum cabeamento. O Wi-Fi pode conectar uma série de dispositivos, de PCs em estações de trabalho a CLPs em equipamentos, juntamente com dispositivos móveis e sistemas VoIP de telefonia.
As redes sem fio mais rápidas funcionam em um padrão chamado 802.11n, que tem uma taxa máxima de transmissão de 600 Megabits por segundo, com várias antenas e sem a concorrência de outros dispositivos. A conexão sem fio opera em bandas de 2,4 GHz e 5 GHz.
O padrão IEEE 802.15.4 em 2,4 GHz é um outro protocolo para conexão sem fio ideal para condições em que considerações sobre a vida útil da bateria são importantes, como locais remotos ou ambientes perigosos. O padrão IEEE 802.15.4 é bom para volumes baixos a moderados para aquisição e registro de dados, além de oferecer uma vantagem extra, que é a conectividade simples. A banda de 2,4 GHz é aberta para uso privado em todo o mundo, o que a torna popular para soluções industriais. Este padrão permite tanto configurações ponto a ponto quanto de um ponto a vários outros, funcionando bem tanto em redes simples como complexas e em soluções para monitoramento remoto.
O padrão Zigbee se baseia no protocolo IEEE 802.15.4 e oferece recursos adicionais, como roteamento e uma rede mais robusta. O Zigbee é ideal para situações em que os dados devem ser transmitidos de ponto a ponto, mas alguns rádios encontram-se localizados fora do alcance sem fio típico. A rede em malha do Zigbee encaminha os dados entre os nós até que cheguem ao nó de destino.
Vantagens do monitoramento sem fio
- Altas velocidades de transmissão
- Instalação de baixo custo em locais existentes
- Conexões flexíveis
- O handshaking garante a transmissão precisa de dados, mesmo no caso de re-envio
- Ideal para monitoramento remoto de locais como níveis de tanques de armazenamento
- Protocolos múltiplos possibilitam uma ampla gama de soluções para permitir o uso em ambientes vastos ou congestionados
Desvantagens do monitoramento sem fio
- Suscetível a interferências
- Exige uma forte segurança