imagem meramente ilustrativa
Descrição
As células de carga tipo viga “S” LCCE são projetadas com proteção de sobrecarga mecânica de 500% de FE em tensão e compressão. Esse design exclusivo oferece um nível adicional de proteção e funcionalidade que, tipicamente, trata-se de um opcional, mediante um custo adicional, para a maioria das células de carga. Em caso de sobrecarga, a célula de carga é protegida por um projeto exclusivo de bloqueio. Quando a sobrecarga é removida, a célula de carga é desbloqueada e retorna ao funcionamento normal. O elemento sensor de aço inoxidável torna esta célula de carga um dos modelos mais duráveis disponíveis no mercado.