|
|
O que é um registrador de dados?
Tecnicamente falando, um registrador de dados é um dispositivo usado para armazenar dados. Inclui dispositivos
de aquisição, tais como placas de conexão ou sistemas de comunicação serial, que
usam um computador como um sistema de registro de dados em tempo real. No entanto, a maioria dos fabricantes de
instrumentos considera um registrador de dados como um dispositivo autônomo capaz de ler vários tipos
de sinais elétricos e de armazenar esses dados na memória interna para posteriormente descarregá-los
em um computador. A vantagem dos registradores de dados é que eles podem ser operados sem o uso de um
computador, diferentemente de outros tipos de dispositivos de aquisição de dados.
Os registradores de dados estão disponíveis em várias formas e tamanhos. As opções
incluem desde registradores com um único canal e função fixa até dispositivos mais potentes
e programáveis, capazes de lidar com centenas de entradas.
Como escolher um registrador de dados Ao escolher um registrador de dados, considere os
parâmetros detalhados abaixo.
- Sinal de entrada
A OMEGA oferece registradores de dados compatíveis com a maioria
dos tipos de sinais. Alguns registradores de dados são dedicados a determinados tipos de entrada, enquanto
outros são programáveis para diversos tipos de entrada. A OMEGA oferece registradores de dados para
os tipos de sinais detalhados abaixo.
Tensão/Corrente CA |
Liga/Desliga a luz |
Choque/Aceleração |
Ponte/Deformação/Carga/Pressão |
Liga/Desliga o motor |
Som |
Ponto de condensação |
Pressão pH | Temperatura |
Evento ou Estado | Tensão/Corrente do Processo |
Termistor |
Frequência | Umidade Relativa |
Termopar |
Nível |
RTD | |
- Número de entradas
Os registradores de dados estão disponíveis
em modelos com canal único ou com múltiplos canais Alguns registradores de dados como o modelo
OM-SQ2040 operam com até 32 canais.
- Tamanho
Em muitas aplicações, o espaço é uma limitação.
Nesses casos, o tamanho do registrador de dados é um parâmetro fundamental para a seleção.
A família de registradores de dados OMEGA OM-CP é extremamente compacta e inclui modelos para a maioria
dos tipos de entrada .
- Velocidade/memória
Em comparação com os sistemas de aquisição
de dados em tempo real, os registradores de dados geralmente têm uma taxa de amostragem baixa. Normalmente, isso
acontece porque os resgistradores armazenam os dados em uma memória interna que é limitada. Quanto maior
a taxa de dados maior será a memória necessária. Assim sendo, ao especificar um registrador de
dados, é importante determinar a taxa e a duração da amostragem que serão usadas a fim de
calcular a memória necessária. Por exemplo: Se uma aplicação exige taxas de amostragem
equivalentes a 1 por segundo e o teste deve durar uma hora, o registrador de dados precisa ter capacidade para
armazenar 3.600 amostras (1 amostra/seg x 1 hora x 3.600 segundos/hora).
- Operação em tempo real
Em algumas aplicações é necessário
mostrar os dados sendo coletados no computador em tempo real. Alguns registradores de dados, tal como os da família
OMEGA OM-CP, são compatíveis com esse recurso.
Registradores de dados. Perguntas mais frequentes (FAQ)
Por que escolher um registrador de dados em vez de outros tipos de instrumentos coletores de dados?
Três tipos de instrumentos são frequentemente usados para coletar e armazenar dados. São eles: 1)Sistemas
de aquisição de dados em tempo real, 2)Registradores gráficos e 3)Registradores de dados
Os registradores de dados são normalmente mais econômicos do que os registradores gráficos. Oferecem mais
flexibilidade e estão disponíveis com maior variedade de tipos de entrada. A maioria dos registradores de dados
coleta dados que podem ser diretamente transferidos para um computador. Embora esta opção esteja disponível
em alguns registradores, isso normalmente aumenta significativamente o preço do registrador. Os sistemas de
aquisição de dados oferecem uma flexibilidade muito grande e, certamente, são atraentes quando se
necessita uma alta taxa de amostragem. No entanto, como precisam estar conectados ou instalados em um computador, o
computador também deverá estar presente e ativo durante a coleta de dados. Os registradores de dados
podem coletar dados sem o uso de um computador. Os dados são coletados normalmente em uma memória não
volátil para posteriormente serem baixados para um computador.
O computador não precisa ser usado durante o processo de coleta de dados. Isso faz com que sejam adequados para
usos que requerem portabilidade.
Os registradores de dados precisam estar conectados a um computador? Não, alguns
registradores de dados oferecem uma opção de exibição em tempo real, mas todos os
registradores de dados da OMEGA coletam dados sem o uso do computador.
Qual é a taxa de amostragem máxima de um registrador de dados? A taxa de
amostragem depende do modelo específico. Embora a maioria dos registradores de dados tenha uma taxa máxima
de dados de 1 ou 2 amostras por segundo, a OMEGA oferece alguns registradores de dados que coletam mais do que 100
amostras por segundo .
Como são alimentados os registradores de dados? A maioria dos registradores de dados
é alimentada por baterias. Alguns também oferecem a opção de alimentação
externa.
Quanto tempo dura a bateria do registrador? A duração da bateria de um
registrador de dados depende de alguns parâmetros, inclusive do modelo específico e da taxa de amostragem.
Em geral, quanto mais rápida for a taxa de amostragem mais curta será a duração da bateria.
Muitos dos registradores de dados OMEGA possuem baterias com duração de até dez anos.
O registrador de dados perderá seus dados se a bateria falhar? A maioria dos
registradores de dados da OMEGA usa memórias não voláteis para o armazenamento de dados.
Isto significa que os dados não serão perdidos caso ocorra uma falha no fornecimento de energia.
Por quanto tempo o registrador de dados pode gravar dados? A duração da
gravação depende da capacidade de memória do registrador de dados e da taxa de amostragem desejada.
Para determinar a duração divida a capacidade de memória (número de amostras que o dispositivo
pode registrar) pela taxa de amostragem. Como exemplo suponhamos que um determinado registrador de dados possa armazenar
10.000 amostras. Caso se deseje registrar 2 amostras por minuto, o registrador de dados poderá operar durante
10.000/2, ou seja, 5.000 minutos (perto de 3,5 dias) Se a taxa de amostragem for dividia ao meio (1 amostra por minuto),
o período de gravação dobrará para 7 dias.
|
|
|
Tipos de registradores de dados |
|
|
Os registradores de dados em miniatura com entrada única são, geralmente, registradores de baixo custo dedicados
a um tipo específico de entrada. Esses tipos de registradores de dados são usados, frequentemente, na indústria
de transportes. Uma aplicação típica envolve a inclusão de um registrador de dados de temperatura
em uma remessa de produtos alimentícios para assegurar que a temperatura dos alimentos não ultrapasse os limites
aceitáveis. Além de temperatura, os registradores de dados em miniatura estão disponíveis para
vários tipos de entrada.
|
|
Os registradores com entradas fixas possuem um número fixo de canais de entrada que são geralmente dedicados a
um tipo específico de entrada. A OMEGA oferece registradores de dados de entrada fixa com um a 8 canais. |
|
Os registradores portáteis com múltiplos canais são frequentemente usados em aplicações
nas quais o registrador de dados deve ser carregado de um local para outro. Também são usados em bancadas
ou em ambientes de laboratórios. Além de armazenar os dados internamente, alguns modelos possuem impressoras
integradas que fornecem uma cópia dos dados em papel.
|
|
Um registrador de dados modular pode ser configurado e expandido através de módulos conectáveis. Os módulos
são normalmente configuráveis em campo e o usuário tem a opção de adicionar tantos canais quanto
forem necessários para atender aos requisitos da aplicação
|
|
|