Uma variedade de procedimentos e métodos de teste estão disponíveis para uso por operadores de água e de águas residuais. Eles vão desde colorimétrico, titulação, eletrométrico (metro e sonda), turbimétrico, neflométrico e métodos demonstrativos. Muitas vezes, mais de um desses métodos podem ser utilizados para medir um único parâmetro. Por exemplo cloro residual pode ser medido por colorimetria, por titulação, ou electrometria. Qual é o melhor método para a sua aplicação? Primeiro, vamos definir estes métodos, dar exemplos de cada um, aprender as limitações de cada método, em seguida, escolher que método (kit de teste) (processo) é o mais adequado para suas necessidades.
A questão principal agora é decidir qual procedimento de teste melhor atenda às suas necessidades:
Exatidão
Custo (inicial & custo por teste)
Nível de Habilidade
Repetitividade
Portabilidade
Informações Obtidas para Tomada de Decisão
Segurança e Descarte de Reagentes
Os resultados são relatáveis?
Lembre-se, a informação mais completa, confiável e precisa obtida a partir de seus testes lhe fornecerá as ferramentas de tomada de decisão para monitorar seus sistemas de água ou esgoto, fazer mudanças operacionais e atender aos requisitos de licenciamento e mandatos estaduais.
Métodos Colorimétricos Definida como a medida de um parâmetro onde a sua concentração é diretamente proporcional ao desenvolvimento da cor e à intensidade, após a adição de determinado volume de reagente(s) (químicos). Em casos como o cloro residual a reação é quase instantânea, e os resultados podem ser determinados imediatamente. Outros testes, como nitratos e fosfatos podem exigir períodos de 5 a 10 minutos de espera antes da obtenção da coloração integral devido à química envolvida.
Alguns testes colorimétricos exclusivos reagem em sentido inverso. Isso é - quanto maior for o desenvolvimento da cor, mais baixa é a concentração do parâmetro proprietários. Os exemplos aqui são Flúor, ozônio e alguns métodos de ensaio. Para determinar a concentração, a cor, desenvolvido na amostra é visualmente comparação com padrões fornecidos quer fabricante (comparação de côr) ou inserido num fotómetro, colorímetro, espectrofotómetro ou a dar resultados diretamente numa escala metros, ou através de uma leitura digital discreta. Os resultados obtidos são expressos como partes por milhão (ppm), miligramas por litro (mg / L), grãos por galão (gpg), etc.
Limitações do Comparador Visual As diferenças individuais na capacidade de discernir as cores do fundo iluminação intensidade. A maioria dos fabricantes formular suas luz natural usando padrões coloridos. Incandescente, fluorescente e luz solar direta são inaceitáveis e podem produzir erros. O daltonismo é um problema definido com métodos de comparação de cor visual. Certas cores são extremamente difíceis de discernir variações. Exemplo: amarelos, e alguns tons de azul.
Mesmo com as limitações descritas acima, métodos de comparação de cor visuais são baratos, fáceis de usar Geralmente, convenientemente embalados e projetado para simplificar. Alguns resultados de testes visuais são relatáveis autorização para a finalidade. Verifique com o seu inspector local. Método calorimétrico usando um fotômetro, colorímetro ou espectrofotômetro oferecer uma vantagem única. Muitos metros são alimentados por bateria e convenientemente embalados para a portabilidade. Para descrever brevemente o funcionamento, um feixe de luz é transmitida através da amostra.
Dependendo da quantidade de cor presente, a luz é transmitida através da amostra e detectado por um fotodiodo. Com a ajuda da eletrônica, os resultados são exibidos em um medidor, diretamente ou na concentração como uma percentagem de luz transmitida. Vantagens de instrumentação são:
Elimina a necessidade de interpretação visual pelo operador
Elimina a preocupação com iluminação de fundo
Além de tudo, uma maior precisão
Claro que, usando um medidor para "ler" o desenvolvimento da cor pode ser mais caro inicialmente. Métodos de teste colorimétrico oferecer uma oportunidade para fornecer resultados on-the-spot e tem a capacidade para testar uma variedade de comum parametrização ~. Testes para Cloro, ferro, manganês, cobre, zinco, alumínio, fluoreto, Ozone, nitratos, fosfatos, Sulfidos, e muitos mais estão disponíveis. Pesar as vantagens, desvantagens e requisitos gerais antes de tomar sua decisão.
Métodos de Titulação Uma amostra é retirada, e reagente (s) é adicionado para produzir uma cor. Neste caso, o reagente é conhecido como um reagente indicador. Um titulante ou reagente para a reacção é adicionada gota a gota até que ocorra alteração de cor. O ponto em que a cor Alterações é chamado de nó de extremidade.
Métodos de titulação oferecem uma série de titulante aparelhos de distribuição: Drop contagem, onde um conta-gotas calibrado dispensa gotas de tamanho igual. Uma vez que o ponto final seja atingido, o número de gotas necessárias para atingir o ponto final é contado e multiplicado por um factor de conversão. Exemplo, de uma gota é igual a 5 ppm.
Buretas de laboratório, buretas automáticas - que geralmente não são portáteis. Este aparelho de distribuição tem uma escala calibrada no barril. Titrant é dispensado Até o ponto final seja alcançado. Volume é usado, em seguida, uma leitura da escala calibrada. Em muitos casos, o número de mililitros utilizado é igual ao resultado do ensaio em ppm. Direto Reading Microburet, um microburet calibrado tamanho da seringa que dispensa o titulante Até endpoint é atingido. Normalmente, os resultados são lidos fora da escala calibrada diretamente em ppm. Este procedimento é totalmente portátil, como métodos de contagem de gota.
Titrators Digital, onde está inserido titrant de um cartucho em um dispositivo de distribuição micro. O montante distribuído é lido em um venier digitais, geralmente em ppm. Geralmente os métodos de titulação são muito baratos e são o método preferido, em muitos procedimentos. Testes típicos para acidez, alcalinidade, Dióxido de carbono, Dureza, oxigênio dissolvido e cloro estão entre as mais comuns. Aqui também, a embalagem conveniente e simplicidade são a chave para a sua portabilidade e precisão. Este método é preferido na Determinação corrosão no abastecimento de água, e oferece ao operador uma abordagem fácil, barato para satisfazer os requisitos de chumbo / cobre.
Métodos Turbidimétricos
Alguns procedimentos de teste originais não usar colorido como uma forma de detenção resultados. A amostra é retirada e é adicionado um reagente que produz turbidez ou turvação na amostra. Quanto maior a turbidez, maior a concentração. Turbidimétrico como métodos colorimétricos podem ser "lidas" usando um comparador visual, ou pela utilização de um colorímetro (medidor). Os resultados são também aqui Expresso em ppms ou mg / L. Testes típicos estão usando método ESTA potássio e sulfatos. Novamente, este método podem ser totalmente portátil e convenientemente embalado como um kit.
Métodos Eletrométricos Um dos mais comumente usado, um eletrodo é inserido em uma amostra. Uma pequena corrente ou tensão é produzido e eletronicamente amplificada e ler em uma escala metros. Testes típicos aqui são pH e condutividade, mas uma variedade de parâmetros usando eletrodos íon específicos (ISE) pode ser medida incluindo cálcio. Nitratos, cloro, etc.
Quase todos os procedimentos eletrométrico requer calibração do medidor e / ou amostra de pré-tratamento. Exemplos Aqui estão os 4, 7 & amp; 10 tampões de pH usados para calibrar medidores de pH. Geralmente, os métodos eletrométricos INICIALMENTE são mais caros e exigem um maior grau de cuidado e manutenção, devido aos sistemas de eléctrodos.
Atualmente, medidores de pH, condutividade e ORP de baixo custo estão disponíveis no mercado. Embora projetado para ser descartável após um período de tempo, grande cuidado deve ser exercido em sua utilização e manutenção. Sim, Estes medidores de bolso rivais os custos dos métodos colorimétricos ou titulação. Geralmente eles não são aceitáveis para fins de relatório, mas são perfeitos para verificações de sistemas rápidos.
Métodos Neflométricos Este método é específico para a turbidez da água. Dentro da amostra Suspenso matéria é medido através de um medidor especialmente desenhado que envia para feixe de luz focado através da amostra de água. De sólidos em suspensão, sujeira, lodo e dispersam a luz. A dispersão é medido por um fotodíodo a 90 ~ ângulo de incidência para a fonte de luz. Resultados expressos aqui estão as unidades de turbidez ~ Nephlometric (NTU de), e são mais qualitativa do que quantitativa. Unidades alimentados por bateria portátil estão disponíveis para uso em campo. Sistemas de tratamento de água privados e municipais que utilizam fontes de água de superfície, tais como lagos, córregos, etc. são obrigados a medir a turbidez sistematicamente, como um guia para vários sistemas de tratamento de água, como tanques de sedimentação, e o desempenho do filtro de areia. Metros de monitoramento contínuo de turbidez e gravadores estão se tornando a regra e não a exceção.
Métodos de Teste Gravimétrico Estes são essencialmente procedimentos de teste físico. Eles incluem sólidos sedimentáveis, resolver testes de capacidade operacional Principalmente utilizados como indicadores em ambas as instalações de água e resíduos. A amostra é retirada (geralmente um litro) e misturada e deixada em repouso. Cones Imhoff, e settlometers recipientes são comuns aqui. As amostras são temporizados em vários intervalos para determinar a relação de sólidos e volume de sólidos cerradas. Os resultados podem ser transferidos para as operações da planta para determinar floccuiant dose adequada, o volume de lodo esperados, ajustar e voltar lamas residuais em instalações de águas residuais. Estes são os métodos de teste relativamente simples que não requer nenhum reagente químico ou para executar (exceto Determinando Quando dosagem floculante), e fornecer valiosos dados atuais a um operador de água ou de águas residuais.
Técnica de Amostragem Todos os métodos de teste descritos exigem uma amostra adequada. Os volumes de amostra precisos requeridos pelo teste são importantes. Alguns pontos importantes a serem lembrados:
Escolha o ponto adequado no sistema de água para a sua amostra. Deixe a torneira escoar por um curto período de tempo para obter uma amostra representativa. (Note se essa é sua a primeira amostra. Para chumbo ou cobre desconsidere este passo.) Despeje o volume correto da amostra num tubo de ensaio ou frasco. Resultados precisos requerem volumes de amostra precisos.
Quando concluir o teste, descarte de resíduos de reagente / amostra adequadamente e limpar completamente todos tubo de ensaio.
Siga a risca todas as instruções do fabricante do kit de teste. Não altere o procedimento para atender às suas necessidades ou para tomar atalhos arriscando ou distorcendo os resultados.
Não misture reagentes de outros fabricantes, os colorimeteric particularidade, a menos que sejam exatamente a mesma a concentração.
Resumo Em resumo, vimos seis métodos de ensaio de água para uso pelo operador da água e de águas residuais. Então, o que é adequado para você?
Uma revisão cuidadosa dos testes são necessários.
Escolha o método de teste que se adapte ao seu teste de nível de habilidade.
Qual exatidão que você precisa? Conheça as limitações do teste.
Analise o custo do kit de teste (método) com os resultados esperados. - Busque no mercado fabricantes de equipamentos de teste e kits. Compare produtos.
Requisitos de segurança e descarte do reagente. - Os resultados são relatáveis? O procedimento segue os métodos padrões ou EPA? É aprovado pelo governo?
Segurança & Fatores Ambientais Muitos kits e instrumentos de teste contêm reagentes perigosos. Leia ail instruções de segurança relacionadas. Examine cuidadosamente procedimentos de teste antes de executar o teste. Use fabricante fornecido Fichas de Dados de Segurança do Material (MSDS) para aprender os perigos específicos Acerca de reagentes e eliminação de resíduos. Saber vida de prateleira de reagentes específicos e substituir Quando necessário.
Alguns reagentes de kits de teste de metais pesados foram proibidos para testar água em casa. Os testes de chumbo, cádmio, mercúrio, etc. podem conter materiais extremamente perigosos, como tetracloreto de carbono e cianeto de sódio. Deixar Esses testes para o laboratório externo certificado para realizar. Quase todos os métodos de ensaio definidos e descritos aqui são testes inorgânicos comuns. Os testes de pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos (gasolene das PCBs), e semelhantes também devem ser deixadas para um laboratório qualificado certificada com o equipamento adequado.