A medição e o controle de processos são fundamentais para gerar, em última análise, os melhores resultados possíveis quanto à utilização de recursos, máquinas, desempenho, rentabilidade, proteção ambiental e segurança, entre outros, em uma unidade de produção.
Para efeito de comparação, os médicos medem as principais características do funcionamento do corpo humano para atestar que tudo está bem ou, se houver qualquer mudança, começar a pesquisar as causas para a "máquina" para seguir com saúde e bom desempenho.
Se o corpo pertence a um atleta de alta performance (como deveria ser uma indústria em um mercado competitivo), é ainda mais importante manter o desempenho para garantir rendimentos e evitar riscos para a segurança.
A instrumentação industrial refere-se ao grupo de equipamentos e dispositivos que servem a engenheiros ou técnicos para medir com precisão, registrar e converter variáveis de um processo industrial e, em seguida, transmiti-los, avaliá-los e controlá-los para tais fins.
Em geral, os dispositivos de medição e controle de processos industriais mensuram características físicas (
fluxo, pressão, força,
temperatura,
vazão, velocidade, peso,umidade e ponto de orvalho) ou químicas (
pH e condutividade).
Além disso, existem produtos complementares de automação que são dedicados à aquisição de dados para tornar os processos de medição e controle cada vez mais rápidos e eficientes e a custos reduzidos.
A implementação de um sistema pode ser complexa para medir, controlar e monitorar todos os elementos de uma unidade industrial com alta precisão e profundidade bem como para automatizar esses processos e, por sua vez, garantir a repetibilidade das medições e estruturas de resultados.
Os dispositivos de medição e controle são aplicados a máquinas, tais como aquecedores, reatores, bombas, prensas, fornos, refrigeradores, condicionadores de ar, compressores e uma grande variedade de equipamentos ou instalações.
Ou seja, os instrumentos de medição são ferramentas para mensurar grandezas físicas ou químicas por meio de unidades de medida (em amperes, volts, m/s, Celsius, metros cúbicos, litros, newton ou quilograma-força, pascal-segundo, etc.) de maneira apropriada para detectar, visualizar, registrar e, assim, usar essas informações.
As várias medidas seguem as definições e especificações standard como o Sistema Internacional (SI) ou o sistema de Inglês no que se refere a exatidão, precisão, reprodutibilidade, resolução, linearidade, ruído, tempo de resposta, massa e peso, calibração, entre outros, para ter validade técnica.
Essa é a importância da qualidade dos dispositivos, bem como dos testes periódicos de exatidão e da
calibração para que os dados obtidos possam continuar confiáveis. Isto é, de acordo com as normas (padrões) reconhecidas pela ciência.
O Brasil tem ampla variedade industrial como automobilística, aeronáutica, farmacêutica, petroquímica, cimento, construção, têxtil, bebidas, alimentos, mineração e outras nas quais, aliás, é muito utilizada a instrumentação.
No entanto, nos últimos anos, o mundo da instrumentação e do controle de processos entrou em uma era de mudança total, em que os equipamentos de medição, transmissão e automação são cada vez mais rápidos, precisos e duráveis.
Assim, a inteligência industrial desfruta também de transmissão sem fio em tempo real e pode usar as informações em comparação com grandes bases de dados e padrões para tomar as decisões mais fundamentadas na busca pelos melhores resultados.
Além disso, os avanços na tecnologia de dispositivos, equipamentos e sistemas de medição e controle de processos industriais exigem dos gestores a atualização de seus ambientes de produção para manterem-se competitivos no mercado.
A eficiência dos processos sempre garante vantagens competitivas e bons resultados produtivos e econômicos. Como exemplo, seguem detalhes sobre duas grrandezas (entre muitas outras já mencionadas neste texto) altamente consideradas na medição industrial.
Temperatura
Esta variável é muito importante para a indústria pois pode identificar ganho ou perda de calor nas substâncias usadas em dezebas de processos a fim de garantir resultados ótimos em produtos e na preservação das máquinas.
A variação de temperatura de um corpo afeta diretamente sua expansão e, com poucas exceções, todos os corpos (sólido, líquido ou gasoso) sofrem dilatação quando a temperatura sobe.
Portanto, é importante saber os coeficientes de expansão/dilatação, calor, transferência de calor, calor específico, capacidade térmica, escalas de temperatura (graus Celsius e Fahrenheit, etc.), entre outras, para controlar a aplicação industrial de medições de temperatura.
Entre os produtos para medição de temperatura, a Omega Engineering disponibiliza
medidores e controladores,
sensores de temperatura RTD, indicadores portáteis, sondas,
termômetros infravermelhos, equipamentos de calibração de sensores, entre outros.
Pressão
A pressão é uma variável essencial para lidar corretamente com sólidos, líquidos e gases e, assim, gerar produtos dentro das especificações das diversas indústrias, uma vez que praticamente qualquer substância pode alterar seu estado segundo a pressão.
A pressão é a força aplicada a uma dada área e pode ser medida, de acordo com o SI (Sistema Internacional de Unidades), em Newtons por metro quadrado (1 N/m), equivalente a um Pascal (1 Pa). Mas, outros conceitos são indispensáveis, como a densidade ou os três tipos de pressão (atmosférica,, manométrica ou pressão absoluta).
Entre os produtos para medição de pressão, Omega Engineering oferece transdutores de pressão, células de carga, sensores de força, medidores de pressão, interruptores e válvulas, entre outros.
Considerações Finais
A medição e controle de processos industriais é realizada por meio de instrumentos utilizados em várias máquinas de parques industriais com o desafio de obter dados sobre o desempenho de atividades produtivas, registrá-los e usá-los para ganhar mais eficiência e segurança. Os equipamentos de instrumentação evoluíram consideravelmente nos últimos anos em precisão, durabilidade e velocidade e Omega Engeneering é reconhecida como uma líder da indústria fornecedora, na prestação de serviços e soluções para a indústria em todo o mundo.
O site da empresa (br.omega.com) disponibiliza estes produtos, soluções de materiais técnicos (Manuais, Artigos) e serviços através de seções de Pesquisa, categoria e produto ou aplicação / Indústria, que também possuem informações mais específicas sobre as normas técnicas de cada dispositivo.
Instrumentação | Produtos Relacionados