Configurador de Transdutor de Pressão
A OMEGA desenvolveu um sistema transdutor modular que permite que os clientes montem um transdutor de pressão com as especificações exatas necessárias para o uso final de maneira rápida e fácil. Uma área de montagem especialmente projetada, um sistema de calibração e testes automáticos previnem os atrasos típicos das encomendas de transdutores personalizados.
Com nosso sistema, geralmente entregamos em menos de uma semana e com 100% de qualidade. Cada transdutor é fornecido com um certificado NIST de calibração rastreável de 5 pontos, emitido no ato do envio.
Os transdutores de pressão customizados ou personalizados da série MM da Omega combinam a flexibilidade de mais de um milhão de combinações possíveis com a entrega rápida. Eles são construídos com a nova e revolucionária tecnologia de ponta em silício piezorresistente da Omega.
Uma ponte de wheatstone inteira é difundida numa pastilha de silício e, em seguida, microusinada nos padrões exatos, produzindo um sensor de silício de excelente linearidade e estabilidade a longo prazo.
A pastilha de silício é dividida em sensores de silício individuais, que são montados em um módulo principal. Uma fina camada de óleo e um diafragma de aço inoxidável isolam o silício do meio de processo. Este módulo do núcleo está disponível em pressão manométrica (relativa) ou pressão absoluta.
Os módulos são executados através de um sistema de teste automatizado (ATS), que define a linearidade e os coeficientes térmicos de cada módulo. O núcleo do sensor é combinado com a eletrônica, sendo que um transdutor é montado em uma caixa de aço inoxidável totalmente soldada e testada antes da entrega.
Quais personalizações estão disponíveis para o transdutor?
A incrível flexibilidade do módulo principal de silício piezorresistente e microusinado permite que usuários especifiquem praticamente qualquer parâmetro que influencia o funcionamento do transdutor.
Esses parâmetros incluem:
- Tipo de Pressão
- Unidades e Faixas de Entrada
- Saída
- Exatidão
- Encaixes de Processos
- Faixas de Compensação de Temperatura
- Exatidão Térmica
- Terminação Elétrica
Tipo de Pressão
Pressão manométrica, manométrica selada, absoluta, manométrica composta, barométrica, de vácuo, diferencial úmida-úmida ou úmida-seca.
Unidades e Faixas de Entrada
As faixas de pressão podem ser dimensionadas para praticamente todas as unidades com intervalos a partir de 10 polegadas de água para até 5.000 psi. As unidades típicas disponíveis incluem psi, bar, mbar, kPa, polH2O, pésH2O, polHg, além das faixas barométricas, disponíveis em hPa, mmHg ou outras unidades especificadas.
Saída
As saídas de corrente entre 4-20 ou 0-20 mA são comuns, mas as faixas específicas de clientes também estão disponíveis; as mais comuns são as de tensão entre 0-5 ou 0-10 e de 3 ou 10 mV/V, além de todas as faixas que se encontram dentro destas.
Exatidão
Escolha a exatidão que melhor se adapta à aplicação, com exatidões industriais que variam entre 0,4% e 0,2%, até exatidões de laboratório, entre 0,05% e 0,03%. Potenciômetros estão disponíveis para que o transdutor seja ajustado, se adequando exatamente às necessidades do cliente
Encaixes de Processos
Mais de doze encaixes de processos estão disponíveis para que o transdutor seja facilmente conectado a qualquer processo. Há encaixes imperiais (sistema americano) e métricos disponíveis, além de diversos encaixes sanitários e de limpeza local (CIP).
Faixas de Compensação de Temperatura
Escolha entre várias faixas diferentes de compensação de temperatura. As faixas de compensação de temperatura variam da classe industrial, de 20 °F a 140 °F, à classe premium, de -40 °F a 220 °F, além de faixas especiais para o aeroespaço, que variam entre -60 °F e 260 °F.
Exatidão Térmica
Por conta da extrema estabilidade do núcleo do silicone, as exatidões térmicas são especificadas por toda a faixa compensada. A exatidão térmica padrão é de 0,5% com uma classe premium de 0,3%.
Terminação Elétrica
Disponível com cabo, cabo com encaixe de conduíte, conector com fechadura de girar, mini-DIN e pinos com terminações de selagem de vidro em metal. O conector com fechadura de girar e as terminações dos pinos estão disponíveis em versões hermeticamente vedadas para maior proteção ambiental.
Outras Opções
Uma série de opções estão disponíveis, inclusive várias listas de agêcias, calibrações de shunt, potenciômetros e calibrações personalizadas. Outros materiais, além de aço inoxidável, serão disponibilizados posteriormente.
Qual é a estimativa de tempo para a fabricação de um transdutor personalizado?
O nosso objetivo é conseguir entregar até 10 modelos de qualquer configuração em 10 dias ou menos. Dependendo da quantidade e das especificações do projeto, um transdutor personalizado costuma ser entregue dentro de uma a duas semanas. Podemos adiantar a entrega para um prazo ainda menor, com entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, nos pedidos de pequenas quantidades.
Há um adicional sobre o preço do transdutor de pressão personalizada?
Há uma escala de preço fixo para todas as configurações. Algumas opções incorrem em taxas adicionais, definidas no momento do pedido. A modularidade do sistema transdutor de silício Omega nos permite oferecer mais de 1 milhão de combinações possíveis com agilidade com configuração grátis e sem valores adicionais a serem pagos pela entrega rápida.
Como posso especificar e fazer o pedido de um transdutor personalizado?
Utilize o nosso
Configurador de Transdutor de Pressão para especificar o seu transdutor exato. O configurador irá orientá-lo no processo de especificação do transdutor. Normalmente, o processo é concluído em poucos minutos. No final do processo, o configurador fornecerá o tempo de entrega, o preço e o número da peça do transdutor. Faça seu pedido pela internet ou entrando em contato com nossos vendedores. O configurador é de fácil utilização e permite que você experimente várias opções. Para usar o configurador não é preciso acessar o sistema ou fornecer informações pessoais. O usuário não é obrigado a comprar o produto.
Leia artigo completo sobre
Transdutores de Pressão.
Manuais de Referência:
Receba grátis nossos
Manuais de Referência Técnica.