Aquecedores
Introdução aos aquecedores
Aquecedores Elétricos são utilizados em diversos processos onde é preciso aumentar a temperatura de um objeto ou processo. Por exemplo, lubrificação onde o óleo lubrificante deve ser aquecido antes de alimentar uma máquina ou quando uma tubulação necessita de aquecimento auxiliar para impedir seu congelamento. Aquecedores elétricos funcionam pela conversão de energia elétrica em calor. O calor é transferido para o processo de várias formas.
Métodos de Transferência de Calor
1. Convectivo
2. Condutivo
3. Radiante
Saiba mais sobre Aquecedores
Métodos de Transferência de Calor
Convectivo: A transferência de calor por convecção ocorre quando o calor é transferido devido à movimentação de fluidos (tal como líquidos ou gases). Existem duas formas primárias de convecção: convecção livre e convecção forçada. A convecção livre ocorre quando o fluido é conduzido naturalmente devido aos gradientes térmicos. Por exemplo, o ar quente sobe enquanto ar frio desce. A convecção natural ilustra a tendência do ar quente movimentar-se acima do ar frio. À medida que o ar se movimenta, parte do calor do ar quente é transferida para o ar mais frio.
A convecção forçada descreve situações em que uma força externa é utilizada para acelerar o fluxo de um fluido. A utilização de um ventilador ou de um agitador para produzir a movimentação de um líquido ou gás seria um exemplo de convecção forçada.
Condutivo: A transferência de calor por condução é o método mais comum de transferência de calor entre sólidos. À medida que o calor é transferido para um sólido, os átomos microscópicos (ou partículas) que o constituem tornam-se mais quentes e vibram mais rapidamente. A energia gerada por essas vibrações é transferida aos átomos vizinhos, tornando-os gradualmente mais quentes. O aquecimento por condução é normalmente aplicado a sólidos, já que apresentam uma estrutura molecular densa e repetitiva.
Radiante: A transferência de calor por radiação é realizada através de ondas eletromagnéticas. Objetos cujas temperaturas encontram-se acima do zero absoluto emitem energia térmica devido ao movimento aleatório de suas partículas. A energia térmica é emitida sob a forma de ondas eletromagnéticas que se propagam a partir do objeto. A energia dessas ondas podem aquecer objetos, fluidos e gases circundantes. Exemplos comuns de irradiação incluem o calor que sentimos proveniente do sol ou o calor emitido por fornos domésticos.
Escolha o aquecedor certo para sua aplicação
Aquecedores com Aletas
Um aquecedor com aletas é um dispositivo plano, montado sobre uma superfície, utilizado para aquecer a superfície ou o ar circundante. Esses aquecedores possuem aletas que otimizam a transferência de calor.
Aquecedor tipo Anel
Os aquecedores tipo anel foram especialmente desenvolvidos para aquecer formas arredondadas como o fundo de um tanque, matrizes ou moldes.
Aquecedores de Imersão
Os aquecedores de imersão são utilizados para aquecer diretamente líquidos, óleos ou outros fluidos viscosos. Os aquecedores de imersão são instalados no tanque do líquido a ser aquecido. Trata-se de um método eficiente destinado ao aquecimento de líquidos, já que o aquecedor entra em contato direto com o líquido. Os aquecedores de imersão podem ser instalados de diversas formas em um tanque de aquecimento.
Aquecedores Tubulares
Normalmente, os aquecedores tubulares são utilizados para aquecer ar, gases ou líquidos, tanto por condução como por convecção ou irradiação. Uma vantagem dos aquecedores tubulares é o design adaptável a várias seções transversais e as formas de trajetórias destinadas à otimização do aquecimento para uma aplicação específica.
Aquecedores de Dutos
Os aquecedores de dutos são utilizados para aquecer o ar que passa através dos dutos de ar. Os aquecedores de dutos estão disponíveis em formatos quadrados, arredondados, espirais, entre outros, para se adaptarem facilmente a uma ampla gama de dutos industriais e de sistemas de ATVC.
Aquecedores Tipo Fita e Corda
Os aquecedores tipo fita e corda são aquecedores flexíveis utilizados ao redor de tubos, béquers e de outras superfícies arredondadas. Os aquecedores tipo corda são úteis para o aquecimento auxiliar de tubulações e tanques.
Aquecedores Flexíveis
Um aquecedor flexível é um dispositivo adaptável a superfícies que necessitam de aquecimento. Essa característica permite melhor contato e transferência de calor. Normalmente, os aquecedores flexíveis são usados ao redor de tubos, tanques, tambores ou objetos com formatos irregulares.
Aquecedores de Tambores
Os aquecedores de tambores são utilizados para aquecer tambores com líquidos ou cilindros de gás. Outros tipos de aquecedor de tambores, tais como aquecedores de silicone flexível, aderem diretamente ao tambor.
Perguntas Frequentes
Como escolher um Aquecedor
É importante considerar cada uso específico, antes de determinar o tipo de aquecedor a ser utilizado. A primeira preocupação é o tipo de meio a ser aquecido e a quantidade de energia necessária para o aquecimento. Alguns aquecedores foram desenvolvidos para operar em soluções oleosas, viscosas ou corrosivas. Portanto, nem todos os aquecedores podem ser utilizados com qualquer material. É importante verificar se o aquecedor desejado não será danificado pelo processo.
Deve-se também optar por um aquecedor elétrico de tamanho apropriado. Verifique se a tensão e a potência apropriadas para o aquecedor foram determinadas e verificadas corretamente. Uma medida importante a ser considerada é a densidade de watts. A densidade de watts refere-se à taxa de vazão de calor por polegada quadrada da superfície de aquecimento. Esta medida mostra a densidade do calor que está sendo transferido.
Aquecedor | Produtos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓