| 

O que é um Medidor de Vazão e seus Tipos

O que é vazão?

A vazão é a variável mais importante dentro do campo industrial. Está ligada a qualidade dos produtos a serem produzidos, e ao custo desses produtos, da matéria-prima e demais produtos que serão adicionados numa mesma etapa do processo.
Vazão o nome que se dá ao tempo que o fluido leva para escoar. Para calcular este tempo e a pressão que isto ocorre, criou-se o medidor de vazão. Para tanto, desenvolveu-se equipamentos capazes de mensurar os níveis de vazão para cada tipo determinadas aplicações: existem medidas simples, como a medição de vazões de água tanto em residências, quanto em procedimentos mais complexos, como medição de gases industriais, por exemplo, e processos mais delicados e que exigem mais atenção e medidores mais robustos.

Como Medir a Vazão

Para medir essa vazão precisamos determinar a quantidade de líquidos, gases e sólidos que irão passar por um determinado local na unidade de tempo, pode-se incluir também instrumentos que apontam a quantidade total movimentada, num intervalo de tempo.

Desenvolvemos um material sobre introdução a medidores de vazão que ilustra o que são medidores de vazão e como escolher o ideal para cada aplicação e também inclui orientações.

Existem os medidores de vazão magnéticos, que são ideais para aplicações de baixa pressão.

A Omega tem em seu portfólio medidores magnéticos de vazão que são indicados para aplicações com grandes tubulações. O modelo de baixa vazão possui por padrão display digital com relé e saídas analógicas.

Sensores de Vazão Totalmente em Plástico para Vazões de Baixa a Média

Medidores de Vazão Magnéticos

Um medidor de vazão magnético, também conhecido por tensão induzida ou como eletromagnético, é um medidor que utiliza o princípio de medição que se apoia na lei de Faraday, ele continua sendo aperfeiçoado e aprimorado para algumas aplicações. Este medidor de vazão volumétrico, não detém peças móveis e atende um vasto número de aplicações, tais como: medição de vazão de cervejas, ácidos em geral, águas residuais ou em qualquer líquido sujo que seja condutor ou à base de água.

Leia artigo completo sobre Medidores de Vazão Magnéticos.

Medidores de vazão

Medidores de vazão com saída analógica

Para conexão com dispositivos de controle, existem os medidores de vazão com saída analógica que pode ser embutida ou opcional para os mais diversos tipos de aplicações.

Medidores de vazão eletrônicos

Este medidor ultrassônico de fluxo mede a velocidade do fluido com ultrassom para assim obter a vazão desse fluido. A maioria dos medidores ultrassônicos utiliza a energia elétrica para escolher o medidor mais indicado, deve-se levar em conta o formato do tubo, fixação do medidor, tipo de fluido transportado, por exemplo. Cada um desses medidores utiliza métodos de medida diferentes para obter a vazão do fluido.

Medidores de Vazão Doppler Ultrassônicos Portáteis

Um exemplo é o medidor de vazão da série FD 613 que emprega uma avançada tecnologia de medição de transição de fase, fornecendo avaliações de velocidade de fluxo precisas e confiáveis em sistemas de tubulação fechada.

Ultrassônicos por Efeito Doppler e Tempo de Trânsito

Efeito Doppler: calcula-se a discrepância de constância entre o sinal emitido e o sinal recebido. A diferença de fase é originada pela reflexão sonora ou espalhamento resultante de partículas em suspensão contidas no fluido, que alteram a frequência do sinal incidente.

Efeito Doppler


É empregado nos dias de hoje em sistemas de radar e sonar. No emprego industrial, no qual um raio ultrassônico é lançado em um fluido, parte da energia é espelhado de volta para o sensor. O sinal recebido pelo sensor diferencia-se do sinal transmitido. Isso acontece porque o som é espalhado pelo fluido quando se desloca, ou seja, movimenta-se. Com isso, obtemos um desvio na frequência, que é denominado de desvio de frequência Doppler. Esse desvio é diretamente proporcional à vazão do fluido.
Correlação cruzada: é dimensionado o intervalo de tempo entre sinais emitidos e recebidos por transdutores ultrassônicos separados uma distância L um do outro.
Benefícios desse tipo de medidor são:
  • Possibilidade de medir o fluxo nos dois sentidos (bidirecional) e de distinguir do sentido do fluxo
  • Custo do sistema é quase independente do tamanho do tubo
  • Alta precisão
As Limitações desse tipo de medidor são:
  • Em comparação aos outros modelos, este possui um alto custo inicial
  • Necessita ser idealizado para cada tipo de tubagem, diâmetro e densidade de parede
  • O sinal acústico pode ser afetado quando ocorre a presença de bolhas e/ou sedimentos suspensos no fluido

Introdução aos Medidores de Vazão Doppler ultrassônico:



Veja artigo completo sobre Medidores de Vazão Doppler Ultrassônicos aqui.

Benefícios desse medidor:
  • Possibilidade de fácil instalação em tubulações já existentes (clamp-on)
  • Não invasivo, sem partes móveis, sem desgaste
Limitações:
  • O método precisa uma quantidade mínima de fragmentos que possam refletir o sinal ultrassônico
  • Os fragmentos precisam ter um tamanho relativamente grande para poderem ocasionar boas reflexões do sinal
  • A vazão precisa ser suficientemente rápida para manter os fragmentos em suspensão

Como comprar Medidores de Vazão:



Guia de Compras de Medidores de Vazão.

Infográfico sobre Medição de Vazão:



Acesse nosso infográfico de Medição de Vazão!

Manuais de Referência:



Receba grátis nossos manuais de Manuais de Referência Técnica.
Medidor de Vazão | Produtos Relacionados