Um cabo com isolamento mineral (
cabo MI) é um tipo especializado de cabo usado em altas temperaturas ou condições ambientais adversas por ter baixa inflamabilidade, mesmo quando operado em altas temperaturas. Ele resiste à oxidação e permite uma medição precisa.
Vantagens do cabo mineral
![Cabo termopar OMEGACLAD duplo Cabo termopar OMEGACLAD™ duplo](https://br.omega.com/prodinfo/images/304_INC_DUAL_CLAD_l.jpg)
O cabo com isolamento mineral é composto por cabos de cobre ou termopar dentro de um revestimento de cobre, aço inoxidável ou Inconel®, isolado por minerais embalados, como óxido de magnésio (MgO). O óxido de magnésio é um excelente material de isolamento elétrico, pois resiste a oxidação e radiação ionizante, e é química e fisicamente estável em altas temperaturas. Depois que o cabo tiver sido embalado com isolamento de MgO, ele pode ser rolado sob pressão para atingir o diâmetro desejado. O revestimento externo protege o fio do termopar interno contra calor, produtos químicos ou outros danos externos. O revestimento de metal pode ser coberto com uma camada adicional de plástico colorido para incluir identificação e proporcionar outra camada de proteção contra corrosão.
Um cabo mineral pode conter qualquer número de fios, mas as configurações mais comuns incluem 1, 2 ou 3 pares de condutores. Cabos minerais especializados podem incluir termopares adicionais em configurações personalizadas. O cabo mineral está disponível em diversos diâmetros e comprimentos, dependendo dos requisitos específicos. Muitos cabos minerais são calibrados usando calibradores de sonda de bloco seco sensíveis, rápidos e altamente precisos.
Sensores de temperatura fabricados com cabo mineral, como alguns
RTDs ou
termopares, são usados extensivamente em metais de tratamento térmico, incineradores de resíduos sólidos, sinterização de metais em pó, queima de materiais de cerâmica, fornos a gás ou óleo, permutadores de calor por queima de combustível, fornos em caixa e usinas de energia nuclear ou à base de hidrocarboneto.
Quais são as vantagens do cabo com isolamento mineral?
![Plataforma petrolífera Plataforma petrolífera](https://br.omega.com/prodinfo/images/mi-cable-applications-benefits-mi-cable-critical-processes-oil-rig.jpg)
O revestimento de metal que prende o cabo mineral ajuda a proteger os fios do termopar contra oxidação quando usados em ambientes quimicamente ativos ou úmidos. A resistência à corrosão torna o cabo mineral ideal para uso em áreas onde falhas e substituições podem ser perigosas ou até mesmo impossíveis. Por exemplo, o cabo mineral é usado em usinas nucleares para monitorar as temperaturas do núcleo. Seria extremamente perigoso se os controladores de temperatura não estivessem recebendo leituras precisas e seria difícil reparar ou substituir cabos nesse ambiente.
Os preenchimentos minerais nos cabos oferecem excelente isolamento não reativo, impedindo que os fios do termopar entrem em contato entre si ou com substâncias cáusticas, como petróleo, solventes ou água. Isso ajuda a garantir que as sondas termopar permaneçam precisas e essenciais em aplicações como tratamento térmico ou sinterização, em que a qualidade do produto pode ser afetada negativamente por flutuações de temperatura.
O isolamento dos cabos minerais não queima, o que os tornam ideais para aplicações em que a ocorrência de incêndios pode ser catastrófica. Dispositivos médicos, usinas elétricas e plataformas petrolíferas são exemplos de locais onde a instalação de cabos minerais torna as operações mais seguras.
![Metal fundido Metal fundido](https://br.omega.com/prodinfo/images/mi-cable-applications-benefits-mi-cable-critical-processes-molten-metal.jpg)
Como as sondas termopar são protegidas contra contato com outros fios eletricamente ativos pelo isolamento, elas não estão prontamente sujeitas a falhas ou a medições de temperatura incorretas. Cuidadosamente calibrados para atender aos padrões internacionais, os cabos minerais oferecem medição precisa da temperatura em ciclos de trabalho longos com pouca ou nenhuma perda de precisão.
Devido ao isolamento mineral, os cabos minerais podem operar em condições de alta temperatura sem perda de precisão. Isso os tornam ideais para fornos, queima de cerâmicas ou tratamento térmico de metais ou qualquer outro processo com altas temperaturas. Os cabos minerais mantêm sua precisão, mesmo durante e após a exposição a altas temperaturas, de modo que eles são ideais para serem usados como uma sonda termopar nessas operações. Além disso, em setores como o de dispositivos médicos ou aeroespacial, onde os padrões de segurança são rigorosamente aplicados, desvios de processo podem resultar em problemas de qualidade fatais. Os cabos minerais são cuidadosamente calibrados e verificados usando padrões NIST na Omega contra temperaturas conhecidas ou termômetros certificados. A calibração rastreável NIST garante a precisão da temperatura sob condições operacionais reais e fornece documentação da precisão original. Para manter a certificação NIST, a cadeia de verificação deve estar intacta e os termopares devem ser recalibrados como parte de um sistema de gerenciamento de qualidade bem documentado e executado.