Trata-se de um fio utilizado em um termopar, instalado a partir do ponto de medição ao ponto de compensa ção de junção fria (extremidade da CJF), onde o sinal é medido. Um termopar é um sensor utilizado para a medição de temperatura, composto por dois metais diferentes, unidos na extremidade de sensoriamento. Diferentes tipos de termopar (por ex.: J, K, T, E , entre outros) utilizam diferentes ligas metálicas no fio. O valor em milivolts fornecido pelo termopar na extremidade da CJF representa a diferença entre a temperatura de sensoriamento e a temperatura da extremidade CJF (também denominada de extremidade de referência).
Como são identificados os fios do termopar?
O isolamento do fio do termopar possui um código de cores para identificação. Segundo as orientações comuns, a parte negativa do fio do termopar isolado é vermelha. A parte positiva possui a mesma cor do termopar, bem como a cor do cabo de extensão isolado. O revestimento exterior do fio do termopar é marrom. Para fios de alta temperatura, é comum a utilização de um segmento rastreador codificado por cores exibido na parte branca do fio. Para obter informações sobre os intervalos de temperatura utilizados para cada isolamento, consulte a tabela
"Identificação de cabos de isolamento". Neste link também estão disponíveis outras tabelas com informação sobre metais utilizados nos fios do termopar, códigos de cores de isolamento, entre outros.
Qual é a diferença entre fios com limites de erro padrão e com limites especiais de erro (SLE, na sigla em inglês)?
Os limites padrão versus SLE (limites especiais de erro) referem-se basicamente à exatidão do fio. Um fio SLE é igual ao padrão, mas com uma exatidão maior. A exatidão dos termopares varia de acordo com cada tipo de termopar. No caso dos tipos com menor intervalo de temperatura, compostos de fio de cobre no positivo e constantan (mistura de cobre e níquel) no negativo, eles apresentam uma boa exatidão das especificações.
Informações adicionais sobre exatidão.
Qual é a diferença entre cabo para termopar e o cabo de extensão?
O cabo para termopar é o tipo de cabo utilizado para estabelecer o ponto de sensoriamento (ou parte da sonda) do termopar. O cabo de extensão é utilizado para conduzir um sinal de termopar oriundo da sonda para o instrumento de leitura do sinal. O cabo de extensão normalmente apresentará um limite mais baixo para a temperatura ambiente onde for utilizado. Ele pode conduzir um sinal, que representa uma temperatura mais elevada recebida pela sonda, mas o cabo pode não estar fisicamente exposto a temperaturas mais elevadas. Os cabos para termopar podem ser utilizados como cabos de extensão, mas o cabo de extensão não deve ser utilizado no ponto de sensoriamento (ou na parte da sonda) do termopar. Os códigos de produto dos cabos de extensão começam pelo prefixo "EX".
Qual é o comprimento máximo do fio do termopar?
Existem muitos fatores que afetam o comprimento utilizável de um termopar. Como orientação geral, um fio menor do que 100 pés, com 20 AWG ou mais espesso, utilizado em área livre de interferência eletromagnética, geralmente é apropriado. Dois dos principais fatores quanto ao comprimento utilizável dos termopares são: a resistência de loop total e a prevenção do ruído elétrico durante a emissão do sinal. Como os diferentes fios do termopar são feitos de materiais distintos, a resistência irá variar de acordo com o tipo, o diâmetro e o comprimento do fio. A resistência de loop permitida é influenciada pela resistência de entrada do circuito amplificador ao qual ela está conectada. Geralmente, deve-se manter a resistência de loop total em 100 ohms. A resistência de loop é determinada multiplicando-se o comprimento, medido em pés, pela resistência em pés duplos. (Lembre-se de que o comprimento de 1 pé de instalação inclui 1 pé de cada um dos dois fios de termopar), como demonstrado na tabela
"Resistência x diâmetro do fio" para cada tipo e bitola de termopar. Lembre-se de incluir a sonda (quando utilizada) nos cálculos, além do comprimento do fio. Outro fator relevante a ser considerado ao instalar fios do termopar é mantê-los distante de campos eletromagnéticos. Fios do termopar geram um sinal de baixa tensão e não devem ser instalados próximos a fios de energia, motores, entre outros. Para que ruídos sejam minimizados, utiliza-se um cabo revestido com malha externa de metal ou com blindagem trançada.