Um pressostato consiste em um componente de detecção e um interruptor elétrico. O interruptor abre ou fecha um contato a uma pressão específica chamada de ponto de ajuste. O ponto de ajuste pode ser fixo ou ajustável. Selecionar um pressostato com um ponto de comutação na faixa de pressão operacional apropriada é importante para garantir-se a precisão e longevidade. Os recursos e características exatas dependem do tipo de pressostato.
Tipos de Pressostatos
Existem dois tipos básicos de pressostatos: eletromecânicos e de estado sólido. Pressostatos eletromecânicos empregam vários tipos de sensores. Os atributos do sensor marcam a precisão relativa e a longevidade do interruptor e incluem os seguintes tipos:
- Pressostatos de diafragma empregam um diafragma de metal selado com solda para ativar o interruptor. Eles têm uma pressão de operação até 150 psi e precisão de ±0,5%.
- Pressostatos de tubo Bourdon usam um tubo de Bourdon selado com solda para o acionamento do interruptor. A pressão operacional varia de 50 to 18.000 psi e a precisão é de ±0,5%.
- Pressostatos de diafragma-pistão são equipados com um diafragma elastomérico que atua sobre um pistão. O pistão então aciona o interruptor. A pressão operacional varia de vácuo até 1.600 psi e a precisão é de ±0,2%.
- Pressostatos de pistão empregam um pistão para ativar diretamente o interruptor. Sua pressão operacional é até 12.000 psi e a precisão é de ±0,2%.
- Pressostatos de pressão diferencial podem ter um diafragma e um sensor metálico ou elastomérico. Eles têm duas portas de pressão, uma para alta e outra para baixa pressão do processo. O sensor detecta a diferença de pressão entre duas fontes e aciona o interruptor.
Pressostatos de estado sólido podem ter um ou mais pontos de comutação. Eles não apenas abrem e fecham o circuito do pressostato, mas incluem monitores digitais e fornecem saída analógica ou digital. Modelos mais atuais são totalmente programáveis e podem fazer interface com um computador ou PLC. Pressostatos de estado sólido têm uma ampla gama de pressões operacionais e resposta de frequência. Eles são altamente resistentes a choque e vibração, com uma precisão de ± 0,25%. Em comparação com pressostatos eletromecânicos, eles têm longevidade muito maior.
Aplicações para Pressostatos
Pressostatos são utilizados em um grande número de setores. Eles são amplamente utilizados no controle de equipamentos tais como prensas, máquinas de moldagem por injeção de plástico e máquinas de soldagem industrial. Pressostatos de pressão hidráulica e pneumática controlam o fole de ar em caminhões e a pressão dos freios em trens. Pressostatos também são empregados em diversas aplicações automotivas, por exemplo, monitoramento de óleo do motor, direção hidráulica e transmissões. Equipamentos médicos, tais como sistemas de envio de oxigênio, utilizam pressostatos para o monitoramento da pressão do gás de entrada.
O tipo de carcaça usado para um pressostato de pressão pode determinar se é ou não é aceitável para uso em aplicações específicas. Alguns pressostatos não têm carcaças. Eles são mais usados onde espaço ou custo são preocupações importantes. As carcaças estão disponíveis em uma variedade de materiais, para suportarem ambientes agressivos, onde podem ser expostas a produtos químicos ou corrosivos. Pressostatos à prova de explosão são equipados com carcaças pesadas para evitar a ignição onde inflamáveis estão presentes. Estes são mais usados no setor de petróleo e gás.
O tipo de carcaça usado para um pressostato de pressão pode determinar se é ou não é aceitável para uso em aplicações específicas. Alguns pressostatos não têm carcaças. Eles são mais usados onde espaço ou custo são preocupações importantes. As carcaças estão disponíveis em uma variedade de materiais, para suportarem ambientes agressivos, onde podem ser expostas a produtos químicos ou corrosivos. Pressostatos à prova de explosão são equipados com carcaças pesadas para evitar a ignição onde inflamáveis estão presentes. Estes são mais usados no setor de petróleo e gás.
O Que é Banda Morta?
A banda morta pode ser fixada ou ajustada sobre uma percentagem da faixa completa de pressão. Tubo de Bourdone pressostatos de diafragma geralmente têm bandas mortas estreitas, enquanto pressostatos de pistão têm bandas mortas mais amplas. Pressostatos de estado sólido podem ser ajustados para 100% de toda a sua faixa. A configuração da banda morta desempenha um papel importante em um sistema, ajudando a evitar a comutação rápida. Isto pode afetar de modo prejudicial o que o pressostato está controlando e desgastar os contatos elétricos.
Pressostato Ajustável de Banda Morta
Os pressostatos PSW21 e PSW22 são compactos e ajustáveis. A carcaça e os mecanismos de plástico minimizam a umidade e a instabilidade dimensional. Eles podem ser usados com ar, água e outros gases e líquidos compatíveis com acetal e EPDM. A exatidão do ponto de ajuste é de ±10% a 70°F e a faixa de temperatura é de -10 a 70°C. A banda morta é de 15 a 25% do ponto de ajuste. Os interruptores estão equipados com NPT 1⁄8 ou um bico central para tubos de 1⁄8 de diâmetro interno (DI). Cada um deles é 100% testado em ajustes alto e baixo e na pressão de prova.
O PSW2000 é um pressostato digital com um sensor de estado sólido. Ele é equipado com um teclado totalmente configurável, display de LED vermelho de 3 dígitos e conversor A/D de 10 bits. Duas saídas são compatíveis com 2 pressostatos de estado sólido ou 1 pressostato e 1 saída analógica. A precisão é de 0,5% da escala completa com repetibilidade de ± 0,1%. A pressão de prova é 150% da faixa de medição. A banda morta e o ajuste são de 0 a 125% da escala completa. O PSW2000 é resistente a choques e vibrações.
Conclusão
Pressostatos com bandas mortas ajustáveis permitem ajustes para o aumento ou diminuição dos pontos de ajuste. Isto pode ser necessário para alterações de condições, para otimizar a precisão e expectativa de vida do pressostato. Para pressostatos eletromecânicos, a maior precisão é alcançada quando o interruptor é operado no quarto superior da faixa operacional, enquanto a longevidade é maximizada pela operação na extremidade inferior. O ideal é manter a operação do pressostatos no meio. No entanto, à medida que as condições de operação mudam, os pontos do pressostatos talvez tenham de ser modificados para manter-se o melhor desempenho do pressostato.

A medição de pressão é muitas vezes uma tarefa desafiadora devido a ambientes agressivos, frequentemente encontrados em fabricação industrial...
Na indústria aérea, peso é dinheiro. Cada quilo adicional requer mais combustível para deslocar...
Entenda os critérios necessários para escolher o tipo correto de transdutor de pressão para sua aplicação