Qualidade no controle e medição de temperatura é chave para fundição
Variações na temperatura podem comprometer resultado e gerar prejuízo
A medição e o controle da temperatura são fundamentais em processos de fundição, que devem atender a padrões rigorosos para fabricação de peças de qualidade a partir de diferentes tipos de metais ou ligas metálicas e o uso de moldes.
A OMEGA™ Engineering é referência mundial em equipamentos de medição e controle de processos e oferece soluções completas para a indústria de fundição, entre elas termômetros, termopares, transmissores e outros equipamentos no portfólio de mais de 100 mil itens.
Para produzir uma peça, o metal em estado líquido é vazado a um molde com formato e medidas correspondentes. No entanto, a uma temperatura muito alta, o material pode danificar os moldes de areia e, a uma temperatura muito baixa, o líquido apresentar baixa fluidez.
Assim, a eficiência da fundição pode ser comprometida e provocar significativos prejuízos ao negócio por falhas ou imperfeições na medição e no controle da temperatura do material utilizado no processo.
Do mesmo modo, as peças mais detalhadas de metal fundido exigem temperaturas de fundição especialmente precisas para obtenção de resultados com geometria complexa, principal vantagem da fundição em relação a outros processos.
Por isso, a qualidade dos equipamentos de medição e controle de temperatura pode determinar os resultados das indústrias de fundição, quanto à forma e propriedades físicas desejadas, como por exemplo resistência à tração.
Por exemplo, o
Termopar de Tubo Cerâmico para Metal Fundido Não-Ferroso possui um poço de cerâmica OMEGATITE® 650 (nitreto de silício com óxido de alumínio), que oferece alta rigidez, resistência a fraturas, baixa expansão térmica, resistência à corrosão e à oxidação.
Inerte quimicamente, o equipamento também é resistente à aderência de metais não-ferrosos em sua estrutura, o que é chamado de “não-molhável” para esses tipos de metais, e assim oferece maior durabilidade nestas aplicações.