Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente. Para abordar as limitações de soluções convencionais para a proteção ativos de alto valor, a OMEGA desenvolveu um sistema de coleta de dados automatizado, equipado com sensores sem fio. O monitoramento contínuo e proativo que proporcionamos com esse sistema permite a tomada de ações preventivas antes que ativos sensíveis sejam danificados, dessa forma, minimizando o impacto de quaisquer desvios do ambiente especificado.
Desafio
Como já é de conhecimento de engenheiros aeroespaciais, ativos de alto valor, tais como painéis de controle, tanques de propelente e combustível propelente, devem ser mantidos em ambientes controlados durante todas as fases de produção, armazenagem e transporte. A exposição desses ativos a condições extremas de umidade ou temperatura durante a armazenagem pode causar danos irreparáveis a componentes sensíveis, levando à perda de milhões de reais. E o que é pior ainda, um defeito que passa despercebido pode causar falhas catastróficas durante a operação.
A abordagem tradicional para o monitoramento ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. Isso requer uma avaliação manual periódica de todos os itens em estoque, atividade essa que é extremamente trabalhosa e passível de erro humano. Além disso, não ocorre um monitoramento contínuo, uma vez que essa solução, simplesmente, reage ao problema depois que ele já ocorreu. O que a indústria precisa é de uma estratégia proativa e preventiva.
A abordagem tradicional para o monitoramento ativos é anexar a itens inventariados monitores de temperatura e/ou umidade passivos. Isso requer uma avaliação manual periódica de todos os itens em estoque, atividade essa que é extremamente trabalhosa e passível de erro humano. Além disso, não ocorre um monitoramento contínuo, uma vez que essa solução, simplesmente, reage ao problema depois que ele já ocorreu. O que a indústria precisa é de uma estratégia proativa e preventiva.
Solução
A OMEGA desenvolveu o Sistema ZW de Monitoramento Sem Fio para proporcionar garantia e segurança de dados, algo que é crítico para a proteção de ativos de alto valor do setor aeroespacial, por exemplo, motores de foguetes.
A solução robusta da OMEGA consiste na instalação de nós sensores que fazem uma amostragem do ambiente em períodos regulares e transmitem as informações para um receptor que, por sua vez, mantém uma base de dados completa de todos os dados amostrados. Além de permitir o monitoramento no próprio local, as unidades-sonda continuam fazendo o monitoramento contínuo mesmo quando a conexão sem fio é interrompida para o transporte. Como resultado, os ativos continuam sendo totalmente auditados durante todo o seu ciclo de vida.
A solução robusta da OMEGA consiste na instalação de nós sensores que fazem uma amostragem do ambiente em períodos regulares e transmitem as informações para um receptor que, por sua vez, mantém uma base de dados completa de todos os dados amostrados. Além de permitir o monitoramento no próprio local, as unidades-sonda continuam fazendo o monitoramento contínuo mesmo quando a conexão sem fio é interrompida para o transporte. Como resultado, os ativos continuam sendo totalmente auditados durante todo o seu ciclo de vida.
Resultados
A Série ZW da OMEGA beneficia a empresa de várias formas, incluindo a garantia e a segurança dos dados e gestão de energia. A perda de dados pode ocorrer em diversos níveis: perda de sinal de rádio, perda no receptor e perda de conexão Ethernet. Mesmo que esses tipos de falhas sejam, em geral, prontamente corrigidos, a perda de informações durante períodos de parada pode colocar em risco milhões de reais em materiais de alto valor. A série ZW de receptores sem fio da OMEGA® confirma para o transmissor que os dados foram devidamente recebidos e, se for necessário, podem ser retransmitidos. O registro de dados em qualquer ponto de falha potencial permite a recuperação de informações assim que o sistema for restaurado. Além disso, o usuário pode usar a função de economia de energia para desligar o sensor de temperatura/umidade sem que isso interrompa o registro contínuo de dados durante o transporte de material de valor, dessa forma, permitindo cobertura ininterrupta.
A segurança cibernética é uma preocupação primordial em todas as indústrias, porém é particularmente crítica no que diz respeito a suprimentos aeroespaciais e militares. Mesmo que os dados ambientais não sejam em si interessantes para os adversários, as informações inferentes com relação a quantidades, datas e movimentação de material podem ser extremamente sensíveis. A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 bits.
A gestão de energia de produtos sem fio é sempre motivo de preocupação, especialmente com o objetivo de prolongar a vida da bateria. A Série ZW utiliza taxas de transmissão adaptativas, baseada nos dados medidos que excedem os limiares especificados, bem como os registros de dados locais que permitem a transmissão em rajadas para maximizar a vida útil da bateria. Com o recurso de gestão de energia, também é possível reduzir custos, aumentando a vida útil do produto e minimizando o número de intervenções de manutenção.
A segurança cibernética é uma preocupação primordial em todas as indústrias, porém é particularmente crítica no que diz respeito a suprimentos aeroespaciais e militares. Mesmo que os dados ambientais não sejam em si interessantes para os adversários, as informações inferentes com relação a quantidades, datas e movimentação de material podem ser extremamente sensíveis. A Série ZW é protegida contra qualquer invasão por meio de criptografia SSL de 128 bits.
A gestão de energia de produtos sem fio é sempre motivo de preocupação, especialmente com o objetivo de prolongar a vida da bateria. A Série ZW utiliza taxas de transmissão adaptativas, baseada nos dados medidos que excedem os limiares especificados, bem como os registros de dados locais que permitem a transmissão em rajadas para maximizar a vida útil da bateria. Com o recurso de gestão de energia, também é possível reduzir custos, aumentando a vida útil do produto e minimizando o número de intervenções de manutenção.

Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...
A indústria aeroespacial é uma indústria de alta tecnologia que produz aeronaves, mísseis guiados, veículos espaciais, motores para aviões/foguete, unidades de propulsão e peças relacionadas...