RTD vs. termistor
Nos últimos anos, os termistores ficaram mais populares devido a melhorias em seus medidores e controladores. Os medidores atuais são flexíveis o suficiente para permitir que os usuários configurem uma ampla gama de termistores e troquem as sondas facilmente.
No entanto, ao contrário dos RTDs que oferecem padrões estabelecidos, as curvas dos termistores podem variar de acordo com o fabricante. Os componentes eletrônicos do sistema de um termistor precisam corresponder à curva do sensor. A principal diferença entre RTDs e termistores é o material do qual eles são feitos. Enquanto os resistores RTD são feitos de metal puro, os termistores utilizam materiais de polímero ou cerâmica.
Como na seção anterior, vamos comparar critérios específicos em vez de comparar termistores e RTDs em geral.
- Faixa: ao contrário dos RTDs, os termistores podem monitorar apenas uma faixa menor de temperatura. Enquanto alguns RTDs podem atingir 600 °C, os termistores só podem medir até 130 °C.
Caso a sua aplicação envolva temperaturas acima de 130 °C, a única opção será a sonda RTD.
- Custo: os termistores são mais baratos em comparação com os RTDs. Se a temperatura da aplicação corresponder à faixa disponível, os termistores provavelmente são a melhor opção.
No entanto, os termistores com faixa de temperatura estendida e/ou recursos de intercambialidade são, muitas vezes, mais caros do que os RTDs.
- Sensibilidade: os termistores e o RTD reagem às mudanças de temperatura com alterações previsíveis na resistência. No entanto, os termistores alteram a resistência em dezenas de ohms por grau, em comparação com um número menor de ohms nos sensores RTD. Com o medidor apropriado, o usuário pode, portanto, obter leituras mais precisas.
Os tempos de resposta do termistor também são superiores aos dos RTDs, detectando alterações na temperatura muito mais rapidamente. A área de detecção de um termistor pode ser tão pequena quanto a cabeça de um alfinete, fornecendo um feedback mais rápido.
- Precisão: embora os melhores RTDs tenham precisões semelhantes aos termistores, os RTDs agregam resistência ao sistema. O uso de cabos longos pode alterar as leituras fora dos níveis de erro aceitáveis
do sensor. Se você estiver lidando com longas distâncias e não houver opção de adicionar um transmissor, um termistor é a melhor solução.
Conclusão:
A principal diferença entre termistores e RTDs é a faixa de temperatura. Caso a sua aplicação envolva temperaturas acima de 130 °C, o RTD será a única opção.
Abaixo dessa temperatura, quando a precisão é importante, é preferível usar termistores. Os RTDs, por outro lado, são escolhidos quando a tolerância (ou seja, a resistência) é importante. Em resumo: os termistores são melhores para medição de precisão e os RTDs para compensação de temperatura.