RTDs vs. Termopares
Como mencionado, não é prático, de maneira geral, comparar RTDs e termopares. No entanto, se compararmos o desempenho em termos de critérios específicos, podemos ver qual é o mais adequado para aplicações específicas.
- Faixa de temperatura: os termopares são melhores para trabalhar em altas temperaturas. Novas técnicas de fabricação melhoraram a faixa de medição das sondas RTD, mas mais de 90% dos RTDs foram projetados para temperaturas abaixo de 400 °C. Por outro lado, alguns termopares podem ser usados em até 2.500 °C.
- Custo: os termopares são geralmente mais baratos do que os RTDs. Um RTD geralmente custa duas ou três vezes mais que um termopar com a mesma temperatura e estilo.
É possível economizar na instalação de um RTD, que é mais barato por utilizar um fio de cobre de baixo custo. No entanto, essa economia não é suficiente para compensar o preço mais alto do dispositivo.
- Sensibilidade: embora ambos os tipos de sensores respondam rapidamente às mudanças de temperatura, os termopares são mais rápidos. Um termopar aterrado responderá quase três vezes mais rápido do que um RTD PT100.
O sensor de temperatura mais rápido possível é um termopar de ponta exposta. No entanto, as melhorias de fabricação também melhoraram muito os tempos de resposta das sondas PT100 de filme fino.
- Precisão: geralmente, os RTDs são mais precisos do que os termopares. Os RTDs têm uma precisão de 0,1 °C, em comparação com 1 °C da maioria. No entanto, alguns modelos de termopar podem corresponder à precisão de RTD. Os muitos fatores que podem afetar a precisão do sensor incluem linearidade, repetibilidade ou estabilidade.
- Linearidade: a relação de resistência-temperatura do RTD é quase linear no intervalo de medição do sensor, enquanto um termopar tem um gráfico em formato "S".
- Estabilidade: as leituras da sonda RTD permanecem estáveis e repetíveis por um longo período. As leituras do termopar tendem a variar devido a alterações químicas no sensor (como oxidação). A linearidade e a falta de desvio dos RTDs os tornam mais estáveis a longo prazo.
Conclusão:
Os termopares são mais econômicos do que os RTDs devido ao seu processo de fabricação mais barato. Dependendo do número de sondas que você precisa para sua aplicação, isso pode ser um fator importante. Por outro lado, os RTDs fornecem um resultado mais confiável. Depois de determinar cuidadosamente a faixa e o desempenho necessário, você pode selecionar o tipo de sensor mais adequado para sua aplicação.