Panorama Tecnológico
Medidores de vazão por Deslocamento Positivo são a única tecnologia de medição de vazão para medir diretamente o volume de fluido que passa através de um medidor de vazão. Consegue-se isso prendendo quantidades de fluido entre componentes rotativos encapsulados dentro de um compartimento de alta precisão. Isso pode ser comparado a preencher repetidamente um béquer com fluido e verter o conteúdo na direção do fluxo enquanto se conta o número de vezes em que o béquer é preenchido.
A velocidade rotativa do rotor é diretamente proporcional à taxa de vazão, uma vez que o vazão de fluido é a causa da rotação.
Em medidores de vazão magnéticos, os componentes rotativos contêm ímãs que ativam várias opções de sensor localizadas fora do compartimento de fluido. Medidores de vazão mecânicos se baseiam na rotação para impelir um acoplamento magnético ou um trem de engrenagens direto conectado ao contador mecânico.
Exatidão
Outra vantagem é a capacidade dos medidores de vazão de processar uma enorme variação de viscosidades, e não é incomum constatar níveis mais altos de exatidão quando se processam fluidos de alta viscosidade, simplesmente devido à redução do desvio. Quando se analisa e se compara a exatidão de um medidor de vazão, é importante estar atento tanto à "linearidade", que é a capacidade dos medidores de vazão de medir precisamente ao longo da proporção de escoamento completa, quanto à "repetibilidade", que é a capacidade de permanecer preciso ao longo de um número de ciclos. Essa é outra área em que medidores de vazão por DP se destacam; a repetibilidade é de 0,02%, e a linearidade de 0,5% é padrão.
Confiabilidade
Se tiver sido selecionado o medidor de vazão correto para uma aplicação, pode-se esperar fazer as medições sem erros durante muitos anos. Frequentemente são mandados medidores para manutenção e recalibração que estiveram em uso durante 10 ou às vezes 20 anos continuamente. Essa confiabilidade existe em grande parte pelo fato desta mesma tecnologia testada e comprovada estar em uso há quase 60 anos, permitindo que os maiores avanços fossem focados no campo da tribologia e conseguindo a precisão necessária a um custo razoável.
Baixa Manutenção
Resumo de Vantagens
- Alto nível de precisão (0,5% como padrão); maior nível de precisão disponível sob encomenda
- Capacidade de processar uma grande variedade de viscosidades de fluido <1 cP – >500000 cP
- Baixa manutenção
- Altas capacidades de pressão
- Disponíveis versões eletrônica e mecânica
- Disponibilidade de peças de reposição
Limitações e Considerações
Apesar dos medidores de vazão por DP serem muito robustos, há limitações para seu uso. Primeiramente, eles não devem ser usados para fluidos que contenham partículas grandes, a menos que elas possam ser retiradas por filtragem antes do fluido entrar no compartimento de medição. Eles também não são adequados para aplicações em que grandes quantidades de ar estão presentes dentro do fluido; entretanto, eliminadores de ar estão disponíveis para essas aplicações. Outro fator que requer atenção é a queda de pressão causada pelo medidor de vazão por DP; apesar de ser mínima, ela deve ser incluída nos cálculos do sistema. Como mencionado acima, quando são processados fluidos com baixas propriedades lubrificantes, recomenda-se que assessoramento seja buscado junto ao distribuidor; várias opções de material estão disponíveis para essas aplicações.

Medidores de vazão ultrassônicos são dispositivo s não intrusivos que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido.
O cálculo de taxas de fluxo através de dutos, tubulações, coifas e pilhas (coletivamente chamados de dutos para os nossos propósitos) nunca foi difícil...
O ar que respiramos contém elementos que sustentam a vida, tais como oxigênio, nitrogênio e outros gases, mas também produtos químicos que podem prejudicar você e seus funcionários.