Medir o pH de amostras químicas é um processo comum em laboratórios farmacêuticos, químicos e de tratamento de efluentes sanitários. Semelhante a outro processo de mensuração, o monitoramento e controle da medição de amostras de pH exige dispositivos tão exatos, fáceis de usar e potentes quanto possível. O que pode ser mais fácil do que usar um dispositivo móvel para conectar seu smart phone ou tablet diretamente na sua aplicação? O registro e compartilhamento de dados, bem como um desempenho excepcional completam o pacote. Se você está pronto para incorporar um sistema portátil de aquisição de dados em sua aplicação de pH, três itens essenciais devem fazer parte da sua lista de verificação.
1. Conecte sua aplicação a vários sensores de pH
Conectar vários sensores de pH a um único dispositivo móvel deixa o monitoramento do processo mais eficiente do que usar medidores de pH individuais para medir processos e recuperar dados de teste. Transmissores potentes permitirão a conexão de até 4 transmissores e sondas de pH em um único dispositivo, simplificando e otimizando seu trabalho.
2. Compatibilidade com qualquer sensor de pH com conector BNC
Os dispositivos eletrônicos front-end devem seus projetados para aceitar entrada para pH de qualquer sonda de pH de impedância elevada com conector BNC. Essa especificação pode ser bastante útil quando uma aplicação está extraindo amostras de várias soluções químicas especiais. Na figura acima, cada solução também utiliza um tipo de sonda de pH diferente. As sondas variam em comprimento, tipo de junção líquida e de eletrólito, e com variantes ajustadas para diferentes tipos de produtos químicos medidos. Se uma sonda quebrar ou sofrer danos significativos, o técnico pode desplugar o conector BNC do transmissor e colocar uma sonda de pH nova.
3. Várias formas de leitura
Dependendo do processo e das especificações, talvez a melhor opção seja ler os dados em formato gráfico ou de manômetro. Transmissores de pH sem fio podem oferecer a opção de exibição das leituras de pH em formato gráfico, digital ou analógico de manômetro, além da temperatura da respectiva solução. A temperatura pode ser lida usando a sonda, se vier com o respectivo sensor. Caso contrário, é registrada como uma temperatura fixa da solução.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...