Aplicação
O monitoramento das condições de temperatura e umidade relativa em uma sala de servidores é essencial para manter a eficiência operacional desta infraestrutura crítica. Os picos de temperatura ou umidade podem causar danos ao equipamento e levar a tempo de inatividade do servidor inesperado.
Requisitos
Os parâmetros ambientais, incluindo temperatura e umidade, precisam ser monitorados em ambientes críticos da sala do servidor para impedir que o equipamento tenha sobreaquecimento e evitar a condensação de umidade em superfícies e acúmulo de corrosão. O pessoal de administração do servidor precisa ser capaz de rever em tempo real dados ambientais de um local remoto. Também precisam ser alertados quando extremos em condições de temperatura e/ou umidade relativa do ar ocorrem, para que possam ser tomadas ações corretivas.
3 Principais Desafios
Monitore os dados em tempo real
É necessária uma solução para fornecer acesso remoto a dados ambientais da sala de servidor em tempo real. No passado, os gravadores de gráfico circular foram utilizados para monitorar a temperatura e umidade relativa em salas de servidores, no entanto, estes gravadores só fornecem uma indicação local das condições.
Conectividade
O monitor da sala do servidor deve ser capaz de se conectar à rede Ethernet da empresa ou a Internet e ser de fácil instalação sem a necessidade de software personalizado ou programação especial.
Notificação de Alarme
A equipe de administração de servidor precisa receber alertas para condições ambientais fora do habitual.
É necessária uma solução para fornecer acesso remoto a dados ambientais da sala de servidor em tempo real. No passado, os gravadores de gráfico circular foram utilizados para monitorar a temperatura e umidade relativa em salas de servidores, no entanto, estes gravadores só fornecem uma indicação local das condições.
Conectividade
O monitor da sala do servidor deve ser capaz de se conectar à rede Ethernet da empresa ou a Internet e ser de fácil instalação sem a necessidade de software personalizado ou programação especial.
Notificação de Alarme
A equipe de administração de servidor precisa receber alertas para condições ambientais fora do habitual.
Nossa Solução
O transmissor iTHX-SD da Omega™ permite monitorar e registrar temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho em uma rede Ethernet ou Internet sem software especial, exceto um navegador da Web.
O iTHX-SD mostra páginas Web ativas para exibir leituras em tempo real, exibir gráficos de temperatura e umidade ou registro de dados em formatos de dados padrão para uso em um programa de aquisição de dados ou planilha, como Excel® ou Visual Basic®. O gráfico virtual visualizado na página da web é um Applet JAVA™ que registra um gráfico sobre o LAN ou Internet em tempo real. Com o iTHX-SD, não há nenhuma necessidade de investir tempo e dinheiro aprendendo um programa de software proprietário para registrar ou fazer gráfico dos dados.
Tecnologia Premiada
O iTHX-SD é simples de instalar e usar, e possui a tecnologia premiada de iServer da OMEGA, que não requer nenhum software especial, exceto um navegador da Web. O iTHX-SD se conecta a uma rede Ethernet com um conector RJ45 padrão e envia dados em pacotes de TCP/IP padrão. É facilmente configurado com um menu simples usando um navegador da Web e pode ser protegido por senha. De uma rede LAN Ethernet ou através da Internet, o usuário simplesmente digita seu endereço IP ou um nome de usuário fácil de lembrar como "Cleanroom5" ou "ServerRoom" em qualquer navegador Web, e o iTHX-SD mostra uma página da Web com as leituras atuais.
Alarmes de E-mail
Todos os modelos iTHX-SD que estão em uma LAN conectada à Internet pode disparar um alarme que pode ser enviado por e-mail a um usuário ou uma lista de distribuição em todo o mundo, incluindo mensagens de texto para telefones celulares e PDAs.
Link para a Web CAM ou câmera IP
Se você receber uma mensagem sobre uma condição de alarme, é possível visualizar rapidamente a cena em tempo real através da Internet. Basta ir à página do iTHX-SD da OMEGA™ e clicar no botão para acessar uma página que está ligada a sua própria "Web Cam" ou “IP" para leituras ao vivo.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...