1. Certificação ISO 17025
As Certificações ISO acrescentam credibilidade para a qualidade e os processos de sua empresa. Se você está considerando investir o tempo de sua equipe em uma Certificação ISO 17025, você deve conhecer a Seção 5.3, referente ao controle, monitoramento e registro de condições laboratoriais ambientais para um laboratório de teste e calibração credenciado. Este acompanhamento inclui medição e manutenção das condições de temperatura e umidade do ar para uma especificação predefinida.
2. Fácil acesso aos seus dados
Anteriormente, um técnico de laboratório de metrologia carregaria um novo pedaço de papel de gráfico circular para o registrador de carta por um período de amostragem pré-definido, normalmente de 1 dia ou 1 semana. Os gráficos resultantes seriam trancados em um armário. O traçado incorreto dos dados após uma rotação do papel gráfico era comum. Os transmissores sem fio permitem baixar, compartilhar, enviar e-mail e fazer upload de arquivos de dados em extensão CSV ou .txt para a nuvem. Será fácil manipular uma planilha eletrônica de uma maneira mais conveniente a fim de processar seus dados, que podem ser acessados posterirormente para descobrir questões pendentes de metrologia ou no momento em que ocorrer uma auditoria de ISO 17025 no laboratório.
3. Capacidades de armazenamento (chega de armários de arquivos!)
Os dispositivos portáteis mais poderosos permitem que um técnico faça o registro de até 20.000 pontos de dados internamente no transmissor a taxas fixas de 1 amostra por segundo até 1 amostra/minuto. Isto oferece uma faixa flexível de 5½ horas a 2 semanas de armazenamento de dados interno. Os dados de umidade podem ser armazenados em % de UR e ponto de condensação da água.
4. Alarmes: monitore seu laboratório onde estiver
Caso esteja lidando com laboratórios controlados, onde as variações de condições representam um risco, alertas são uma maneira fácil de monitorar quando a temperatura do laboratório ou leituras de RH estão fora dos limites predefinidos. Os alarmes normalmente são indicados em 3 formatos diferentes: dentro do aplicativo móvel (caso o transmissor permita o emparelhamento com um dispositivo móvel), alarmes sonoros ou alarmes visuais na forma de um LED no transmissor.
5. Seja móvel
Umidade relativa e temperatura já lidam com várias configurações de dispositivo e configurações. Os transmissores sem fio que conectam seu sensor a seu smartphone ou tablet adicionam um nível extra de conveniência para seu aplicativo, trazendo recursos de um sistema portátil de aquisição de dados.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...