As fontes limpas e renováveis contribuíram, pela primeira vez, em 2015, com mais que a soma das fontes “sujas” (fósseis e nucleares) e de hidrelétricas para o aumento da capacidade de geração de energia no planeta.
O Brasil exibe enorme potencial neste campo pois, além de condições climáticas e incentivos como linhas de crédito de instituições financeiras, tem disponível a tecnologia necessária, como a disponibilizada pela OMEGA™ no país.
Segundo o relatório “Tendências globais sobre investimento em energias renováveis 2016” da ONU, o investimento em energias renováveis vem crescendo desde 2007 e já configura um mercado global, no qual o Brasil está entre os 10 maiores investidores.
O país se destaca por ocupar a vice-liderança em investimentos em energia hidroelétrica, de biodiesel e etanol, atrás da China, e o quarto em energia eólica, apesar de estar na 7ª posição em total aplicado com US$ 7,1 bilhões em 2015.
Além do aspecto ambiental, os investidores se deram conta que as tecnologias renováveis são competitivas financeiramente e, cada vez mais, são priorizadas por empresas, países e investidores.
O grande potencial do país nestes campos, dadas as condições climáticas, já começa a ser aproveitado. Segundo a Associação Mundial de Energia Eólica, o país registrou em 2014 o terceiro maior crescimento de mercado, atrás somente de Índia e Estados Unidos.
O Brasil, certamente, pode ser um dos protagonistas e, inclusive, o setor bancário nacional já oferece diversas linhas de crédito para financiar o investimento neste tipo de tecnologia, especialmente a eólica e solar.
Tecnologia
Quanto à tecnologia, a OMEGA Engineering disponibiliza componentes que podem ser utilizados em equipamentos de geração de energia como o
Sensor/Transmissor infravermelho OS136.
A vantagem de um infravermelho é poder medir temperatura sem contato, o que é bastante útil quando se tem algum componente em movimento.
Outro benefício é que normalmente esses ambientes são carregados de campos eletromagnéticos que poderiam causar ruídos em sensores de contato, como termopares. A medição de temperatura por sensores infravermelhos não é afetada por essas fontes de ruídos. Como uma proteção adicional à eletrônica de transmissão, o OS136 vem com um cabo blindado de 1,8 m (6') para conexões de alimentação e de saída.
Os modelos possuem saídas padrão da indústria para todos os medidores, controladores, registradores de dados, gravadores, placas de computador e PLCs. A emissividade fixa de 0,95 permite, também, uma medição rápida e fácil que não requer ajustes durante a instalação e o uso.
Sensor Temperatura | Produtos Relacionados