OMEGA™ apresenta novidades e destaques na ISA Expo Campinas
Reconhecida pela alta tecnologia, multinacional terá estande com atrações
A OMEGA Engineering vai apresentar destaques e novidades do amplo portfólio em seu estande durante o ISA Expo, que será realizado em Campinas, no próximo dia 13 de setembro, no Ginásio Unisal.
Entre os mais de 100 mil itens, serão exibidos transmissores de sinal wireless via bluetooth, controladores de temperatura e processo, células de carga e transdutores de pressão com saída USB.
Além destes dispositivos de alta tecnologia, que é a assinatura da OMEGA™, também serão exibidos os itens de maior demanda do mercado, como termopares, sondas Pt-100, entre outros.
Os visitantes do estande da OMEGA Engineering, que estará localizado em frente ao Auditório 1, contarão com atrações e brindes especiais. O local vai funcionar das 10h às 20h.
Evento
O ISA Expo Campinas é um evento técnico voltado à exposição de tecnologias em automação, instrumentação, elétrica e eletrônica, sistemas e controle de processos e equipamentos industriais.
Segundo a ISA Campinas, seção da ISA Internacional (Sociedade Internacional de Automação), o foco é expor diversos produtos e tecnologias que possam trazer soluções em automação para as empresas em vários setores.
As inscrições são gratuitas e estão disponíveis para profissionais que atuem na área de automação industrial, instrumentação, tecnologias, sistemas e controle de processos, redes e softwares industriais, equipamentos e máquinas industriais.
Clique aqui para se inscrever.
Sem fio | Produtos Relacionados