O Bluetooth é um padrão global para dispositivos com conexão sem fio. O padrão Bluetooth foi inventado por Jaap Haartsen em 1994 quando ainda trabalhava na Ericsson.Originalmente, a ideia era substituir os cabos RS-232 pela conexão sem fio Bluetooth. Mais tarde, Ericsson, Nokia, Intel, IBM e Toshiba formaram o Grupo de Interesse Especial em Bluetooth para promover o uso da tecnologia.
O Bluetooth utiliza ondas de rádio para transmitir dados em curtas distâncias, até 328 pés ou 100 metros, embora a maioria dos dispositivos tenha um alcance mais limitado, de cerca de 30 pés, devido à interferência. A tecnologia de Bluetooth transmitena faixa de 2,4 a 2,485 GHz. É um sinal full-duplex de espectro espalhado por salto de frequência.
A tecnologia sem fio Bluetooth exige um chip para transmitir o sinal de rádio e um software para viabilizar as conexões. Possui um padrão uniforme de conexão que tem contribuído para a proliferação do Bluetooth e, como resultado, está presente em umasérie de dispositivos, desde de celulares, automóveis a dispositivos médicos e monitores cardíacos. Existe uma grande expectativa de que o Bluetooth venha a desempenhar um papel na chamada "Internet das Coisas" (Internet of Things, IoT).
Vantagens do Bluetooth
- Por ter um baixo consumo de energia, funciona bem em dispositivos a bateria
- Por ser uma tecnologia barata, pode ser empregada em dispositivos de baixo custo
- Gerencia transmissões de voz e dados simultaneamente
- Baixa latência
Desvantagens do Bluetooth
- Alcance limitado na maioria dos dispositivos
- Taxa de transferência de dados (24 Mbits/s)
- Protocolos de emparelhamento incompatíveis entre dispositivos
- Exige que os dados sejam registrados localmente para garantir sua disponibilidade sem interrupções

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...