Os sinais de saída produzidos por sensores de medição de temperatura requerem condicionamento para convertê-los em uma forma que possam ser usados para processamento adicional. O condicionamento de sinal consiste em:
- Amplificação;
- Isolamento de sinal;
- Compensação de erro;
- Linearização;
- Excitação;
Enquanto o condicionamento é essencial para a precisão de medição, a precisão também é dependente de fatores tais como a transmissão de sinais e construção de sensor. As impurezas no metal de dispositivos de detecção podem resultar em gradientes de temperatura que apresentam erro, e a distância de transmissão pode afetar a qualidade do sinal. Além disso, os atributos do sensor de medição, bem como o método usado para a transmissão podem desempenhar um papel nas características do sinal.
A Não Linearidade dos Dispositivos do Sensor de Temperatura
Um RTD é constituído por um metal, como o cobre ou platina, o que aumenta a resistência com o aumento da temperatura. Eles podem ser de cabo enrolado ou película fina. Os RTDs de cabo enrolado consistem em cabo enrolado em torno de um isolador cilíndrico de cerâmica ou vidro. Os sensores de película fina possuem uma película de material aplicado a um isolante de cerâmica, que é cortado até que a resistência seja o valor preferencial. A resistência contra a curva da temperatura de um RTD é não linear. Em casos onde a faixa de medição é estreita, a não linearidade possivelmente pode ser ignorada. Na faixa de 0 a 1000° C, os RTDs têm uma precisão de ± 0,5 a 1°C.
Os termistores são feitos de óxidos de metal e podem ter um coeficiente de temperatura positiva ou negativa. Os termistores de coeficiente de temperatura negativa apresentam uma diminuição não linear da resistência com o aumento das temperaturas, enquanto os termistores de coeficiente de temperatura positiva apresentam um aumento linear na resistência com o aumento das temperaturas. Os termistores apresentam uma sensibilidade e resposta de sinal muito maior a mudanças de temperatura do que termopares ou RTDs e são, portanto, capazes de atingir maior precisão. No entanto, a faixa de temperatura de funcionamento de termistores é muito mais estreita.
Os sensores de temperatura infravermelhos medem a temperatura, centrando-se a quantidade de radiação infravermelha emitida por um objeto em sensores, que a converte em um sinal elétrico. A quantidade de energia infravermelha emitida por um objeto é diretamente proporcional à sua temperatura. Como o sensor não está em contato com o processo que está sendo medido, os sensores infravermelhos são úteis para aplicações de temperatura muito alta, onde outros tipos de sensores não podem suportar ou para a movimentação de processos tais como preparação de alimentos numa correia transportadora.
O Impacto da Transmissão do Sinal Condicionado
A Ethernet é outra forma de transmissão de série diferencial de alta velocidade que suporta até 1 GB por segundo de transmissão. Isso geralmente requer um controlador dedicado e é amplamente utilizado para aplicações industriais, comerciais e residenciais e constitui a base para as comunicações de internet de hoje. Os diferentes sistemas de codificação são usados para permitir que as informações de medição real sejam transmitidas entre máquinas ou em alguns casos, globalmente, utilizando a infraestrutura da Internet. O TCP/IP é um protocolo amplamente usado nos sistemas Ethernet, fornecendo transmissões de dados seguras entre dois dispositivos e conexões Ethernet e são compatíveis com um grande número de mecanismo de criptografia para garantir a segurança de dados.
Conclusão

O Grande Telescópio de Levantamento Sinóptico é um novo tipo de telescópio ótico que poderá visualizar, como nunca antes, uma área bem mais ampla das noites celestes.
Os sensores e acessórios são o sistema nervoso central de veículos de lançamento e de sistemas de carga e de suporte.
Tendo em vista o risco à vida humana e o custo financeiro quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria aeroespacial exigem precisão absoluta.