Medir a temperatura dentro de um duto de ar é uma tarefa comum na manutenção de instalações para conservar energia, principalmente quando as temperaturas do ambiente de trabalho estão longe dos pontos de ajuste definidos. Historicamente, para fazer essa medição, um técnico da manutenção sobe em uma escada e posiciona com uma das mãos uma sonda RTD dentro do duto de ar. Com a outra mão, segura um termômetro portátil ligado ao conector da sonda. Em seguida, lê a temperatura do duto em uma tela LCD. Um registrador de dados de parede não pode ser usado por longos períodos de tempo, pois não cabe dentro do duto. O termômetro portátil não pode ser utilizado para registrar os dados porque não é possível afixá-lo ao duto. Assim, o técnico da manutenção ficará em cima da escada por um longo tempo, desconfortável, enquanto tenta obter os dados. Usando um transmissor de temperatura com um conector de sonda M12, o técnico pode conseguir os dados de uma forma muito menos incômoda.Nesta aplicação, uma sonda RTD de temperatura do ar PR-25AP é parafusada a um transmissor UWBT-RTD por meio de seu conector M12. Primeiramente, o técnico acopla o transmissor a um dispositivo eletrônico, preso ao seu corpo ou convenientemente posicionado em uma bancada próxima. Em seguida, ajusta os sensores, começa o processo de registro de dados, sobe na escada e insere a ponta da sonda no duto de ar. O aparelho mostra 28,0° C (82,4° F), uma temperatura muito quente para um escritório, indicando que há algo errado com o sistema de controle de temperatura do edifício. Quando o técnico clica no ícone verde para iniciar o registro (Start Logging), a tela muda. O ícone vermelho "gravando" (Rec) indica que o registro de dados está em andamento.
A sonda RTD de temperatura do ar PR-25AP foi bem projetada para essa aplicação. Combina o sensor RTD de alta exatidão encontrado nas sondas RTD ultra-precisas da OMEGA® com a conveniência e confiabilidade de uma conexão M12. A configuração padrão da PR-25APinclui um RTD de fio enrolado Pt100 calibrado conforme o padrão de exatidão Classe A da IEC 60751. A ponta da sonda foi projetada para proporcionar uma barreira ao fluxo de ar entre a circulação de ar e as condições do ambiente, além de ter sido submetidaa testes a 400 psi sem apresentar nenhum vazamento. A sonda é construída com uma carcaça de aço inox 316L e uma bainha para proporcionar durabilidade e resistência à corrosão.
Em certas situações, pode ser que o técnico queira deixar uma sonda RTD dentro do duto por um período prolongado, se afastar para realizar outra tarefa e registrar os dados sobre a temperatura internamente. O sensor de temperatura do ar RTD-805 é bem apropriado para esse tipo de situação. O técnico teria que usar um transmissor UWBT-RTD-TB com esse sensor, pois ele vem com uma configuração padrão que inclui um bloco de terminais de 3 posições para conectar os fios soltos do sensor.
O sensor RTD-805 está disponível com carcaça de aço inox ou de plástico. Semelhante à sonda PR-25AP, vem com uma configuração padrão que inclui um RTD de fio enrolado Pt100 de 3 fios calibrado conforme o padrão de exatidão Classe A da IEC 60751. O técnico tem que conectar os três fios do sensor ao bloco de terminais na frente do transmissor. A ponta do sensor deve ser inserida no duto de ar. O transmissor pode ser colocado dentro de uma placa de revestimento do teto, já que pesa somente 0,38 lb (0,13 kg).Depois de emparelhar o transmissor, o técnico pode dar início ao processo de registro interno de dados, podendo registrar informações sobre a temperatura do duto a uma taxa de 1 amostra/minuto por até 150 horas, que é a vida útil da bateria, e voltar mais tarde para baixar os dados para seu smart phone. Os dados podem ser enviados por e-mail para outras pessoas da equipe de manutenção, para uma análise subsequente do sistema de controle de temperatura do edifício.

Ativos de alto valor, tais como sistemas aeroespaciais, devem ser monitorados e protegidos durante o transporte para o local de montagem final ou para o local indicado pelo cliente.
Soa como uma utopia de fabricação, mas não está muito longe da nossa realidade caso a Indústria 4.0 faça jus ao seu potencial.
Um sistema de aquisição de dados (DAQ) que mede corrente elétrica normalmente faz isso de forma direta...