Os processos de tratamento térmico exemplificam a necessidade de um controlador PID. Para garantir uma qualidade consistente de produto, a temperatura no interior de um forno ou fornalha deve ser mantida dentro de limites restritos. Qualquer alteração, como quando um produto é adicionado ou retirado ou quando uma função de rampa é aplicada, deve ser tratada adequadamente. Embora simples no conceito, a matemática subjacente do controlador PID é complexa e alcançar um desempenho ideal implica a seleção de valores de processo específicos para uma variedade de parâmetros de interação.
O processo de encontrar esses valores é referido como "sintonia fina". Quando se faz a sintonia de forma ideal, um controlador de temperatura PID minimiza o desvio do ponto de ajuste e responde às mudanças ou alterações de ponto de ajuste rapidamente, mas com uma taxa de aumento mínima.
Este Relatório Oficial da OMEGA Engineering discute como a fazer a sintonia fina do controlador PID. Embora muitos controladores forneçam recursos de sintonia fina automática, entender a sintonia fina do PID te ajudará a alcançar o desempenho ideal. As seções abordam:
- Noções básicas sobre o controlador PID
- Método de sintonia fina do controlador PID
○ Sintonia fina manual
○ Heurística de sintonia fina
○ Sintonia fina automática - Aplicações comuns de controlador PID
Noções Básicas Sobre o Controlador PID
PID significa proporcional-integral-derivativa. Nem todo controlador usa todas as três dessas funções matemáticas. Muitos processos podem ser tratados em um nível aceitável com apenas os termos proporcional-integral. No entanto, para obter um bom controle e, especialmente, evitar aumentos, é necessário adicionar o controle derivado.
No controle proporcional, o fator de correção é determinado pelo tamanho da diferença entre o ponto de ajuste e o valor medido. O problema disso é que, quando a diferença se aproxima de zero, então também a correção é feita, o resultado do erro nunca vai para zero.
A função integral aborda este tema considerando o valor cumulativo do erro. Quanto maior a diferença de ponto de ajuste para que o valor persista, maior o tamanho do fator de correção calculado. No entanto, quando há um atraso na resposta para a correção, isso leva a um aumento e, possivelmente, à oscilação sobre o ponto de ajuste. Evitar isto é a finalidade da função derivativa. Ela observa a taxa de variação a ser alcançada, progressivamente modificando o fator de correção para diminuir seu efeito, conforme o ponto de ajuste é aproximado.
Métodos de Sintonia Fina do Controlador PID
Cada processo tem características únicas, mesmo quando o equipamento for essencialmente idêntico. O fluxo de ar em torno de fornos variará, a temperatura ambiente alterará a viscosidade e densidade do fluido e a pressão barométrica mudará de hora em hora. As configurações do PID (principalmente o ganho aplicado ao fator de correção, juntamente com o tempo usado nos cálculos integral e derivada, denominados "reset" e "taxa") devem ser selecionados de acordo com estas diferenças locais.
Em termos gerais, há três abordagens para determinar a melhor combinação dessas configurações: sintonia fina manual, heurística de sintonia fina e métodos automatizados.
Em termos gerais, há três abordagens para determinar a melhor combinação dessas configurações: sintonia fina manual, heurística de sintonia fina e métodos automatizados.
Sintonia Fina Manual
Com informações suficientes sobre o processo que está sendo controlado, é possível calcular valores ideais de ganho, reset e taxa. Muitas vezes, o processo é muito complexo, mas com algum conhecimento, particularmente sobre a velocidade na qual a correções de erro reage, é possível alcançar um nível rudimentar de sintonia fina.
A sintonia fina manual é feita definindo o tempo de reset a seu valor máximo e a taxa a zero, aumentando o ganho até o circuito oscilar a uma amplitude constante. (Quando a resposta a uma correção de erro ocorrer rapidamente, um ganho maior pode ser usado. Se a resposta for lenta, um ganho relativamente pequeno é mais desejável). Em seguida, defina o ganho como metade desse valor e ajuste o tempo de reset para corrigir para qualquer compensação num período aceitável. Por fim, aumente a taxa até o aumento ser minimizado.
A sintonia fina manual é feita definindo o tempo de reset a seu valor máximo e a taxa a zero, aumentando o ganho até o circuito oscilar a uma amplitude constante. (Quando a resposta a uma correção de erro ocorrer rapidamente, um ganho maior pode ser usado. Se a resposta for lenta, um ganho relativamente pequeno é mais desejável). Em seguida, defina o ganho como metade desse valor e ajuste o tempo de reset para corrigir para qualquer compensação num período aceitável. Por fim, aumente a taxa até o aumento ser minimizado.
Heurística de Sintonia Fina
Muitas regras têm evoluído ao longo dos anos para abordar a questão de como ajustar um circuito de PID. Provavelmente a primeira e certamente a mais conhecida, são as regras de Ziegler-Nichols (ZN).
Publicada pela primeira vez em 1942, Ziegler e Nichols descreveram dois métodos de sintonia fina de um circuito PID. Eles funcionam aplicando uma mudança de etapa para o sistema e observando a resposta resultante. O primeiro método envolve medir o atraso ou a demora na resposta e então o tempo necessário para atingir o novo valor de saída. O segundo depende do que estabelece o período de uma oscilação de estado estacionário. Em ambos os métodos, esses valores são, em seguida, registrados em uma tabela para derivar os valores de ganho, redefinir o tempo e a taxa.
As regras de ZN não são isentas de problemas. Em algumas aplicações, elas produzem uma resposta considerada agressiva demais em termos de aumento e oscilação. Outra desvantagem é que pode ser demorada em processos que reagem lentamente. Por estas razões, alguns profissionais de controle preferem outras regras, tais como Tyreus-Luyben ou Rivera, Morari e Skogestad.
Publicada pela primeira vez em 1942, Ziegler e Nichols descreveram dois métodos de sintonia fina de um circuito PID. Eles funcionam aplicando uma mudança de etapa para o sistema e observando a resposta resultante. O primeiro método envolve medir o atraso ou a demora na resposta e então o tempo necessário para atingir o novo valor de saída. O segundo depende do que estabelece o período de uma oscilação de estado estacionário. Em ambos os métodos, esses valores são, em seguida, registrados em uma tabela para derivar os valores de ganho, redefinir o tempo e a taxa.
As regras de ZN não são isentas de problemas. Em algumas aplicações, elas produzem uma resposta considerada agressiva demais em termos de aumento e oscilação. Outra desvantagem é que pode ser demorada em processos que reagem lentamente. Por estas razões, alguns profissionais de controle preferem outras regras, tais como Tyreus-Luyben ou Rivera, Morari e Skogestad.
Sintonia Fina Automática
A maioria dos controladores de processo vendidos hoje incorporam funções de ajuste automático. Os detalhes operacionais variam entre fabricantes, mas todos seguem regras semelhantes àquelas descritas acima. Essencialmente, o controlador "aprende" como o processo responde a uma perturbação ou mudança de ponto de ajuste e calcula as configurações adequadas do PID. No caso de um controlador de temperatura como os da série CNi8 da OMEGA, quando a "Sintonia Fina Automática" é selecionada, o controlador ativa uma saída. Ao observar o atraso e a taxa com que a alteração é feita, ele calcula as configurações ideias de P, I e D, e a sintonia fina pode ser feita manualmente, se necessária (Observação: este controlador requer que o ponto de ajuste fique, pelo menos, 10°C acima do valor atual de processo para que a sintonia fina automática seja executada).
Os controladores mais recentes e mais sofisticados, tais como os da série PLATINUM de controladores de temperatura e de processo do OMEGA, incorporam a lógica difusa com sua capacidade de sintonia automática. Isso fornece uma maneira de lidar com a imprecisão e a não-linearidade em situações de controle complexos, como as que são frequentemente encontradas em fabricação e processos industriais, além de ajudar na otimização da sintonia fina.
Os controladores mais recentes e mais sofisticados, tais como os da série PLATINUM de controladores de temperatura e de processo do OMEGA, incorporam a lógica difusa com sua capacidade de sintonia automática. Isso fornece uma maneira de lidar com a imprecisão e a não-linearidade em situações de controle complexos, como as que são frequentemente encontradas em fabricação e processos industriais, além de ajudar na otimização da sintonia fina.
Aplicações Comuns do Controlador PID
Os sistemas de controle de movimento também usam uma forma de controle PID. No entanto, como a resposta é ordens de grandeza mais rápida do que os sistemas descritos acima, eles requerem uma forma de controlador diferente daqueles discutidos aqui.
Compreensão de Sintonia Fina PID
O controlador PID é usado para gerenciar muitos processos. Os fatores de correção são calculados comparando o valor de saída ao valor de ajuste e aplicando os ganhos que minimizam aumento e oscilação, ao mesmo tempo efetuando a mudança o mais rapidamente possível.
A sintonia fina do PID implica estabelecer valores de ganho apropriados para o processo sendo controlado. Embora isso possa ser feito manualmente ou por meio de heurística de controle, os controladores mais modernos fornecem recursos de sintonia fina automática. No entanto, ainda é importante que os profissionais de controle entendam o que acontece depois que o botão é pressionado.
A sintonia fina do PID implica estabelecer valores de ganho apropriados para o processo sendo controlado. Embora isso possa ser feito manualmente ou por meio de heurística de controle, os controladores mais modernos fornecem recursos de sintonia fina automática. No entanto, ainda é importante que os profissionais de controle entendam o que acontece depois que o botão é pressionado.

O Grande Telescópio de Levantamento Sinóptico é um novo tipo de telescópio ótico que poderá visualizar, como nunca antes, uma área bem mais ampla das noites celestes.
Os sensores e acessórios são o sistema nervoso central de veículos de lançamento e de sistemas de carga e de suporte.
Tendo em vista o risco à vida humana e o custo financeiro quando algo dá errado, os processos de engenharia e fabricação da indústria aeroespacial exigem precisão absoluta.